ThinManager повышает производительность

Новая версия программного обеспечения ThinManager повышает производительность работы оператора

Обновленное программное обеспечение для тонкого клиента расширяет доступ сотрудников к производственной информации, обеспечивая улучшенную визуализацию и повышение уровня мобильности

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении

Благодаря новой платформе для тонкого клиента ThinManager версии 10.0 от Rockwell Automation сотрудники предприятий могут получить доступ к нужной информации в нужном месте. Новые возможности в сфере визуализации, мобильного доступа и безопасности позволят операторам и техническим специалистам улучшить результаты с меньшими усилиями за счет комплекта программного обеспечения Rockwell Automation и тонких клиентов промышленного класса.

С функцией виртуального экрана пользователи могут настроить использование приложений и данных от нескольких источников, не меняя ни строчки кода. Это позволяет отображать наиболее актуальную информацию для выполнения работы. Кроме того, обеспечиваемая поддержка носимых технологий позволяет в корне изменить способ получения доступа к информации. Например, специалист по техническому обслуживанию может проводить диагностику и устранять неисправности оборудования, осматривая его просто через гарнитуру дополненной реальности Microsoft HoloLens.

«ThinManager позволяет промышленным компаниям создавать собственную среду Единого предприятия, опираясь на расширенные возможности для визуализации и высокую мобильность, — отметил Том Джордан, руководитель по маркетингу, ThinManager, Rockwell Automation. — Программное обеспечение может визуализировать данные и распределять содержимое при любом сочетании устройств и пользователей, а также их расположения на территории промышленного объекта. Это позволит лучше понять действия пользователей и точнее ими управлять».

Обновленная программа поддерживает опосредованную аутентификацию, которая помогает повысить производительность. Раньше пользователям приходилось входить в ThinManager и другие программные приложения по-отдельности, что увеличивало общую продолжительность операций. Теперь система может передавать учетные данные пользователей непосредственно в программы с поддержкой ЧМИ, такие как FactoryTalk View Site Edition.

Усовершенствованные функции аутентификации облегчают работу оператора и повышают ее безопасность, упрощая управление всеми устройствами и пользователями. Версия 10.0 позволяет операторам настраивать несколько форм аутентификации, например, с помощью карточки радиочастотной идентификации и биометрических данных. Новые возможности для кэширования паролей позволяют администраторам определять период времени в пределах смены, когда выполняется аутентификация по личному номеру.

Благодаря встроенному мобильному решению Relevance платформа может отправлять программные компоненты непосредственно на мобильные устройства в нужных зонах объекта. Relevance использует функции определения местоположения, например, Bluetooth-маяки и Wi-Fi, поэтому мобильные пользователи и устройства получают информацию только в разрешенных зонах. Эта функция расширяет коммуникационные возможности пользователей и повышает их безопасность.

ThinManager предоставляет операторам информацию в нужном месте и в нужной форме. Это единственное решение для управления с высоким уровнем мобильности для тонких клиентов, предназначенное для распространения и управления промышленными приложениями. Программное обеспечение ThinManager можно использовать во многих индустриях, например, в производстве продуктов питания и напитков, водоснабжении и водоотведении. С дополнительной информацией можно ознакомиться на странице rok.auto/thinmanager.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com
Susanne Woiton

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.