Rockwell Automation стандартизирует производство цемента

РСУ PlantPAx дополнена новыми функциями, разработанными в сотрудничестве с ведущими цементными компаниями и призванными повысить производительность и снизить риски при изготовлении цемента.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

Отсутствие стандартизации в операциях по изготовлению цемента ограничивает производительность и затрудняет финансирование и техническое обслуживание. Чтобы повысить производительность, согласованность действий операторов и эффективность операций обслуживания, Rockwell Automation предлагает улучшенные технологические функции для цементных заводов. Новые функции включают в себя заранее спроектированные и испытанные технологические инструкции и экранные заготовки, разработанные совместно с ведущими цементными компаниями. Эти функции позволят стандартизировать конфигурацию и оптимизировать операции на всех участках цементного производства.

Функции для изготовления цемента были добавлены в РСУ PlantPAx от Rockwell Automation, что позволило без труда интегрировать и использовать их на всех этапах производства. Современная РСУ использует обычную платформу автоматизации для упрощенной интеграции во все важнейшие участки производства цемента, включая управление технологическим процессом, электропитанием, информационными потоками и безопасностью.

«Мероприятия по слиянию и поглощению усложнили задачи в вопросе стандартизации операций по изготовлению цемента, — сообщил Фабио Миелли, менеджер по развитию рынка (горнодобывающая промышленность, минералы и цемент), Rockwell Automation. — Новые функции позволяют изготовителям цемента использовать стандартный подход для всех участков производства, которые необходимо контролировать, причем на разных предприятиях. Это помогает смягчать риски при проектировании и развертывании систем, а также упрощать операции и мероприятия по техническому обслуживанию. Согласованность действий персонала ведет к ощутимому улучшению производственных показателей, упрощает расширение предприятия и добавление новых функций по мере профессионального роста и развития операторов».

Среди усовершенствованных и новых функций — такие процессы, как управление двигателями и приводами, управление работой клапанов и элементы управления последовательностями. Данные функции помогают изготовителям цемента еще на один шаг приблизиться к полностью интегрированному, единому цементному производству, обеспечивая возможности увеличения эффективности, снижения рисков и внедрения улучшенных систем принятия решений для повышения конкурентоспособности.

В этот выпуск также включены дополнительные функции, такие как поддержка более крупных систем, усовершенствованные инструкции для библиотек, поддержка Windows Server 2016 и агент резервного копирования Asset Centre 9.0. Такое расширение возможностей вместе с дополнительной функциональностью способно улучшить управление производством в любой отрасли.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.