Rockwell Automation расширяет возможности и диапазон мощностей преобразователей PowerFlex 755T

Теперь эти преобразователи выпускаются для двигателей мощностью от 7,5 до 4 500 кВт.

Rockwell Automation расширяет диапазон мощностей и возможности технологии TotalFORCE своих преобразователей частоты Allen-Bradley PowerFlex 755T. Расширение диапазона мощностей позволяет применять эти преобразователи для повышения производительности и снижения стоимости эксплуатации приводных систем мощностью от 7,5 до 4 500 кВт. Теперь возможности подавления гармоник, рекуперации и объединения приводов по общей шине постоянного тока доступны для более широкого спектра ответственных задач.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

Среди новых функций запатентованной технологии TotalFORCE следует отметить расширенные возможности адаптивного управления, позволяющие преобразователям следить за изменениями параметров машин с течением времени и автоматически компенсировать их. В работе функции адаптивного управления используется до четырех узкополосных следящих фильтров, которые помогают избавляться от резонансов и вибраций, приводящих к снижению качества управления, перерасходу энергии и преждевременному износу машины.

Кроме того, функции превентивного обслуживания в режиме реального времени предоставляют информацию о состоянии компонентов преобразователя. Контроль рабочих параметров, в частности, температуры, напряжения и тока преобразователя, позволяет рассчитывать оставшийся срок службы критически важных компонентов и уведомлять пользователей. Это дает пользователям возможность планировать обслуживание и избегать незапланированных простоев.

«Благодаря технологии TotalFORCE владельцы преобразователей PowerFlex 755T могут действовать на опережение, повышая надежность оборудования. Преобразователи передают информацию о состоянии оборудования в систему управления, что может оказаться решающим фактором для сокращения простоев и повышения производительности, — говорит Брэд Аренц, менеджер по продукции, Rockwell Automation. — Способность преобразователей к самодиагностике также повышает надежность и упрощает обслуживание».

До недавнего времени преобразователи частоты PowerFlex 755T выпускались в диапазоне мощностей от 120 до 2250 кВт. Расширенный диапазон мощностей позволяет применять преобразователи PowerFlex для систем большой мощности, в частности, насосов и вентиляторов, требующих снижения гармоник, а также для рекуперативных систем с повышенными требованиями к удержанию нагрузки, в частности, кранов и подъемных машин. Мы предлагаем следующее оборудование:

  • Преобразователи PowerFlex 755TL. В преобразователях PowerFlex 755TL используется технология активного выпрямителя и встроенный фильтр, чтобы снизить гармонические искажения питающей сети. Диапазон мощностей преобразователя составляет от 7,5 до 1 400 кВт.
  • Преобразователи PowerFlex 755TR. Преобразователи PowerFlex 755TR выпускаются в диапазоне мощностей от 7,5 до 4 500 кВт и обладают функциями рекуперации и подавления гармоник. Эти преобразователи позволяют снизить расходы на электроэнергию за счет ее рекуперации в сеть, что повышает общую эффективность оборудования.
  • Приводные системы PowerFlex 755TM: Эти преобразователи позволяют создать многодвигательную приводную систему с рекуперацией и общей шиной постоянного тока, наилучшим образом соответствующую всем потребностям пользователей. Для оптимизации системных требований и снижения расхода электроэнергии пользователи могут выбирать готовые инверторные модули мощностью от 160 до 4 500 кВт и рекуперативные выпрямительные модули мощностью от 70 до 4 800 кВт.

Помимо всего прочего, преобразователь оснащен встроенным модулем безопасности, реализующим ряд современных функций безопасности с управлением по сети EtherNet/IP, функцией удержания нагрузки для подъемных механизмов, и возможностью управления двигателями с постоянными магнитами для дополнительной экономии энергии.

Таким образом, новые возможности технологии TotalFORCE помогают ускорить ввод в эксплуатацию, достичь оптимальной производительности и упростить обслуживание и эксплуатацию в течение всего срока службы преобразователей PowerFlex 755T в самых разных областях применения.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.