Выставка «Нефтегаз 2018». Цифровое месторождение и концепция «Единого Производства» от Rockwell Automation для повышения рентабельности в нефтегазовой индустрии

Компания RA, лидер в области промышленной автоматизации, находится в авангарде разработки и внедрения стандартов Индустрии 4.0, Единого Производства и Цифрового месторождения. Свои взгляды и обновленную концепцию компания представит на предстоящей выставке Нефтегаз 2018.

Четвертая промышленная революция (Industry 4.0), ускоряющаяся благодаря появлению и стремительному развитию промышленного интернета вещей (IIoT), а также непрерывному усовершенствованию технологий, включая аналитику данных, удаленный мониторинг и мобильность, требует фундаментальных изменений в подходе к управлению производством. Интеллектуальные объекты теперь коммуницируют друг с другом, помогая предприятиям достичь нового уровня производительности, интеллектуальности и безопасности.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении

Будучи в авангарде современных тенденций и помогая организациям совершенствовать процессы на их пути к Промышленной революции 4.0 и Единому Производству (Connected Production), компания Rockwell Automation предлагает инновационные решения по автоматизации для нефтегазовой отрасли, которые она представит на 18-ой Международной выставке Нефтегаз 2018 в Москве.

Единое Производство  объединяет цифровое месторождение, систему трубопроводного транспорта и нефтеперерабатывающее предприятие в единое целое, что позволяет ускорить процесс принятия важных решений и выйти на новый уровень оперативного управления.

«Всеобъемлющее и всесторонее использование данных и превращение их в знания в реальном времени - это жизненная сила цифрового нефтяного месторождения», - говорит Панкай Шривастава, руководитель бизнеса-направления «Архитектура и программное обеспечение», Rockwell Automation. «Решения Rockwell Automation, претворяющие в жизнь цифровое месторождение и Единое Производство приносят пользу нашим заказчикам в виде сокращения затрат, оптимизации добычи, использования активов и оптимизации работы скважин, а также поддержки сетевой и кибербезопасности и снижения производственных рисков».

Специалисты компании Rockwell Automation продемонстрируют обновленные продукты и решения для нефтегазовой индустрии, а также поделятся опытом внедрения и использования оборудования, предлагаемого в рамках концепции Единого Производства.

Ознакомиться с новейшими решениями Rockwell Automation можно с 16 по 19 апреля 2018 на стенде компании 23D30, Павильон 2, Зал 3, ЦВК «Экспоцентр».

Больше информации о Rockwell Automation www.rockwellautomation.ru

Больше информации о выставке НЕФТЕГАЗ http://www.neftegaz-expo.ru/

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com
Susanne Woiton

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.