Расширенная линейка тонких клиентов позволяет повысить гибкость работы предприятий

Семейство тонких клиентов VersaView 5200 от Rockwell Automation упрощает управление оборудованием и пользователями

Пользователи на промышленных предприятиях вынуждены одновременно оперировать множеством программ на многочисленных дисплеях, расположенных по всей производственной площадке, и разрываться между разнообразными источниками информации. Новая расширенная линейка тонких клиентов Allen-Bradley VersaView 5200 от Rockwell Automation под управлением программного обеспечения ThinManager поможет пользователям более уверенно справляться с системами предприятий.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

„Последние новинки в семействе VersaView 5200 позволяют конечным пользователям выбирать между одним или несколькими дисплеями и различными разрешениями экрана, — говорит Мэтт Хансен, менеджер по продукции, Rockwell Automation. — А благодаря ПО ThinManager теперь можно без труда подобрать аппаратное обеспечение тонкого клиента для выполнения конкретных производственных задач."

В расширенной линейке VersaView 5200 представлено пять тонких клиентов: с одним дисплеем, с двумя дисплеями, с двумя дисплеями 4K, с несколькими дисплеями 4K и с интегрированным дисплеем. Опция с несколькими 4K-дисплеями — это первое на рынке предложение, которое поддерживает до семи дисплеев и доступно только для пользователей ПО ThinManager.

Каждый из новых тонких клиентов обладает уникальными возможностями. Опция с одним дисплеем выигрывает за счет своей компактной конструкции с одним видеовыходом DisplayPort. Тонкий клиент с двумя дисплеями 4K создан на базе высокопроизводительного четырехъядерного процессора Intel Atom и отлично подходит для более сложных применений. Если же речь идет о применении с еще большим количеством дисплеев, то идеальным вариантом станет тонкий клиент с несколькими дисплеями 4K, работающий на основе высокопроизводительного четырехъядерного процессора Intel i5.

Тонкие клиенты VersaView 5200, поставляемые без дисплея, удобно использовать в комбинации с мониторами VersaView 5100. В таком двухкомпонентном решении монитор и тонкий клиент отделены друг от друга, а значит каждый из них может быть легко заменен по отдельности.

Тонкие клиенты VersaView 5200 предназначены исключительно для использования с программным обеспечением ThinManager. Это ПО централизованно управляет потоками данных и визуализацией всех процессов и операций современного производства. С его помощью можно упростить управление оборудованием и пользователями, тем самым сократив время простоев и технического обслуживания. А благодаря технологии привязки к местоположению Relevance от Rockwell Automation передача данных может осуществляться в соответствии с функциями и местоположением пользователя.

Управляя тонкими клиентами VersaView 5200 с помощью ПО ThinManager, вы начинаете получать информацию сразу же после подключения. Не требуется никакой настройки устройства, а значит замена оборудования выполняется молниеносно. Данные хранятся на сервере, за счет чего обеспечивается информационная безопасность. ПО ThinManager также обеспечивает многофакторную аутентификацию пользователей, в том числе на основе биометрических данных, таких как отпечатки пальцев.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.