Новая система безопасности GuardLink для интеллектуального производства

Технологии Единого предприятия позволяют сократить эксплуатационные расходы и повысить надежность

Rockwell Automation представляет систему безопасности Allen-Bradley Guardmaster GuardLink, новый протокол обмена данными для систем безопасности, позволяющий производителям сокращать объемы эксплуатационного обслуживания, расширять возможности диагностики оборудования, и сокращать простои, одновременно повышая производительность.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

Обычно для подключения устройств безопасности используются отдельные входы, что требует значительно большего количества кабелей и может привести к дополнительным отказам оборудования. При типовом последовательном подключении устройств невозможно определить, с какого именно устройства поступает та или иная информация. Система GuardLink позволяет подключать устройства последовательно, но при этом обеспечивается доступ к диагностической информации каждого отдельного устройства. Система обеспечивает передачу сигналов безопасности, диагностики, дистанционного сброса и блокировки, задействуя всего лишь один четырехжильный кабель с возможностью подключения до 32 устройств на одну линию. Кроме того, при использовании GuardLink заказчики получают возможность значительно сократить расходы на монтажные работы, прокладывая на 38% меньше кабелей.

Технология GuardLink полностью интегрируется с реле безопасности Allen-Bradley Guardmaster и другими компонентами безопасности, открывая доступ к информации об их текущем состоянии для всей системы безопасности. Интеллектуальные ответвители, предоставляемые технологией GuardLink, соединяют устройства безопасности и реле Guardmaster с помощью стандартных кабелей; при этом информативность системы существенно расширяется, обеспечивая охват диагностикой вплоть до каждой защитной двери ограждения и каждой кнопки аварийной остановки.

«Срабатывание каждой кнопки аварийной остановки или выключателя блокировки порождает индивидуальный сигнал безопасности на реле Guardmaster, — говорит Томас Хелпенштайн, менеджер Rockwell Automation по продукции для систем безопасности. — Затем эта информация гарантированно передается по всему Единому предприятию через сетевой интерфейс Guardmaster. За счет этого и диагностика, и ремонт, особенно по сравнению с традиционными кабельными соединениями, выполняются быстрее и требуют намного меньше усилий».

Система безопасности GuardLink полностью интегрирована с платформой Logix за счет использования готовых имен тегов в ПО Rockwell Software Studio 5000. Простота конструкции и меньшее количество кабелей также дополняются легкостью установки устройств по принципу «plug-and-play».

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.