Новые фотоэлектрические датчики Rockwell Automation для ответственных применений

Высокоэффективный датчик обнаруживает объекты на большом расстоянии и работает в широком диапазоне условий в пищевой, упаковочной отраслях и на конвейерах

Новый фотоэлектрический датчик Allen-Bradley 42AF RightSight M30 от Rockwell Automation — новинка в линейке интеллектуальных датчиков. Обладая высокой устойчивостью к внешним воздействиям, увеличенной длиной луча и прямоугольным корпусом средних размеров, интеллектуальный датчик RightSight M30 обеспечивает гибкость и производительность, необходимые для работы в самых ответственных применениях.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

«Наш новый фотоэлектрический датчик предназначен для надежной работы в самых суровых условиях, когда на линзе датчика скапливается грязь и мусор», — говорит Адонис Евангелиста, менеджер по продукции, Rockwell Automation.

Благодаря совместимости с IO-Link датчик легко интегрируется в системы Единого предприятия (The Connected Enterprise) и передает диагностические данные непосредственно в систему управления, благодаря чему сокращаются простои и повышается производительность. Такой функционал позволяет датчику собирать и передавать информацию о силе сигнала, местоположении объектов, аварийном сближении и времени событий. Все это помогает достичь высокой эффективности производства и оптимизировать процесс поиска и устранения неисправностей. Светодиодные индикаторы питания и состояния обеспечивают максимальный визуальный контроль и облегчают процедуры наладки, мониторинга и ремонта.

Для облегчения монтажа и замены долговечный прямоугольный корпус оснащается универсальным 30-миллиметровым креплением спереди и 18-миллиметровым креплением снизу. Корпус со степенью защиты IP67/IP69k/1200 psi полностью герметичен и позволяет датчику RightSight M30 выдерживать воздействие суровых условий производственной среды, в том числе высокотемпературную промывку под высоким давлением. Датчик может работать в нескольких режимах, и его можно заказать в удобном исполнении, не требующем настройки, или в обучаемом исполнении, настройка чувствительности и конфигурации выходного сигнала которого выполняется нажатием одной кнопки.

Фотоэлектрические датчики Allen-Bradley 42AF RightSight M30 от Rockwell Automation были представлены на выставке Automation Fair 2018 и сегодня доступны для заказа по всему миру. Подробнее здесь.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.