Rockwell Automation расширяет спектр услуг по обнаружению киберугроз во всем мире

Услуги по обнаружению киберугроз доступны повсюду

Услуги промышленной кибербезопасности на платформе Claroty защищают цепи поставок от неизвестных угроз и обеспечивают эффективное производство

Более половины респондентов опроса LNS Research сообщили, что на их промышленных предприятиях происходили инциденты кибербезопасности. Для того чтобы предотвращать такие события и бороться с вызывающими их угрозами, промышленные компании со всего мира теперь могут управлять рисками на производстве с помощью услуг по обнаружению киберугроз от Rockwell Automation, предоставляемых с помощью платформы Claroty.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

Недавно Rockwell Automation расширила спектр услуг во всем мире, с тем чтобы еще больше компаний могли чувствовать себя уверенно в окружении всё новых и новых промышленных киберугроз.

«Что больше всего нас пугает в киберугрозах? — Всё то, чего мы о них не знаем: какие методы они используют, какое направление атаки избирают, на какие уязвимости нацеливаются, — говорит Умар Масуд, менеджер по услугам кибербезопасности, Rockwell Automation. — Наши услуги по обнаружению киберугроз  сочетают наше глубинное понимание промышленной автоматизации с проверенными решениями для визуального контроля производственных сетей от компании Claroty. Благодаря этим услугам компании могут быть уверены, что от непредвиденных угроз защищены не только их производственные мощности, но и все цепи поставок».

Услуги по обнаружению киберугроз помогут обеспечить безопасность объединенного производства в трех ключевых областях:

  • Идентификация и защита: идентификация всех сетевых устройств управления на предприятии— чтобы компании знали, что именно необходимо защищать.
  • Обнаружение: мониторинг сетей и обнаружение не только известных угроз, но и(что более важно) аномального трафика или поведения — чтобы компании были предупреждены об инциденте безопасности перед тем, как он произойдет.
  • Реагирование и восстановление: разработка планов по сдерживанию и предотвращению угроз, а также по восстановлению после атак — чтобы обеспечить бесперебойное производство или быстрый возврат в должное эксплуатационное состояние.

Компании, которые уже пользуются услугами по обнаружению киберугроз, отмечают ряд преимуществ для их систем управления. Например, собранные с оборудования данные позволяют выявлять риски, связанные с устаревшими технологиями, не обновленным программным обеспечением и нехваткой запасных частей.

Платформа для обнаружения киберугроз Claroty проводит инвентаризацию сетевой инфраструктуры предприятии заказчика, контролирует трафик между устройствами и анализирует каналы связи на самом глубоком уровне. Информация об обнаруженных аномалиях передается персоналу, отвечающему за информационную безопасность систем управления производством, обеспечивая надежную базу для принятия необходимых решений. 

«Платформа Claroty, используемая при оказании услуг по обнаружению киберугроз, позволяет компаниям ускорить их путь к объединенному цифровому производству, — говорит Амир Зильберштейн, сооснователь и генеральный директор компании Claroty. — Важнее всего то, что эта платформа помогает обнаруживать и быстро реагировать на угрозы, преодолевающие защитные барьеры. Но кроме того, она помогает компаниям увидеть свой производственный процесс во всех подробностях и обеспечить его бесперебойное течение».

Компания Claroty является Encompass-партнером Rockwell Automation в рамках программы PartnerNetwork.

О партнерской программе PartnerNetwork компании Rockwell Automation

Программа Rockwell Automation PartnerNetwork предлагает производителям со всего мира доступ к сотрудничеству с компаниями, фокусирующими внимание на разработке, внедрении и поддержке передовых решений по оптимизации производственных сетей, повышению производительности оборудования и достижению целей устойчивого развития.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.