Модули ввода/вывода FLEX 5000 для создания эффективного и гибкого Единого предприятия

Инновационная платформа ввода/вывода FLEX 5000 обеспечивает интеллектуальное управление технологическими процессами в режиме реального времени

Новая платформа ввода/вывода Allen-Bradley FLEX 5000 от Rockwell Automation способна сделать вашу промышленную систему управления более интеллектуальной, производительной и гибкой.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

Высокоскоростные коммуникации и увеличенная пропускная способность платформы позволяют передавать в контроллер большее данных, тем самым адаптируя системы управления к технологиям Единого предприятия. Платформа основана на сетевой архитектуре 1 Гб с поддержкой кольцевой топологии аппаратного уровня (DLR), а также топологии шины и звезды. А следующие версии будут поддерживать протокол параллельного резервирования (PRP) для резервирования сетевых соединений.

Новые модули ввода/вывода FLEX 5000 способны повысить эффективность как производителей машин и оборудования, так и предприятий обрабатывающей промышленности. С ними общее время разработки сокращается за счет упрощения электромонтажа и проектирования, а установка упрощается благодаря гибкой архитектуре с возможностью вертикального или горизонтального монтажа, а также использования медных или волоконно-оптических сетевых кабелей. Требования к шкафам могут быть сведены к минимуму, так как модули предназначены для работы в экстремальных условиях: от арктических нефтяных скважин до тропических рудников (в диапазоне температуры от -40°C до +70°C).

Модули позволяют свести к минимуму незапланированные простои производственного оборудования, которые обычно влекут за собой значительные затраты. Это особенно важно для систем управления непрерывными технологическими процессами. Технология демонтажа и установки без отключения питания (RIUP) позволяет с легкостью заменять модули ввода/вывода, а функция онлайн-замены - настраивать конфигурацию новых модулей без остановки системы управления. Кроме того, гибкая поканальная настройка аварийных сигналов, предупреждений и диагностических сообщений повышает эффективность технического обслуживания.

«Мы хотим развить успех нашей популярной платформы ввода/вывода FLEX, и наши многолетние заказчики подтвердят, что ее отличительными чертами были и остаются гибкость и надежность, — говорит Рош Чатот Сридхаран, менеджер по продукции, Rockwell Automation. — Благодаря технологиям Logix платформа FLEX 5000 позволяет адаптировать модули ввода/вывода к потребностям производства. А значит ваше Единое предприятие получит интеллектуальную систему управления для быстрого реагирования на изменения в технологических процессах».

В скором будущем в рамках платформы ввода/вывода FLEX 5000 появится широкий спектр модулей безопасности. Пользователи смогут решать задачи, связанные с безопасностью, с помощью модулей, сертифицированных TÜV для уровня SIL 3 и PLe, Cat. 4.

Семейство модулей ввода/вывода FLEX 5000 спроектировано с учетом требований информационной безопасности, чтобы помочь компаниям защищать свои активы и репутацию торговой марки. Благодаря использованию открытой, стандартной и удобной сети Ethernet платформа FLEX 5000 способствует безопасной интеграции систем управления производством и предприятием. Это достигается за счет использования стратегии эшелонированной защиты, предполагающей шифрование встроенного ПО, сертификацию происхождения и функцию безопасной загрузки.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.