Rockwell Automation и Schlumberger объявили о завершении сделки по созданию совместного предприятия Sensia

Sensia, первый в нефтегазовой отрасли поставщик цифровых решений для автоматизации, обеспечит повышение производительности и сокращение рисков

Rockwell Automation (NYSE: ROK) и Schlumberger (NYSE: SLB) сегодня объявили о завершении ранее анонсированной сделки по созданию совместного предприятия Sensia, которое станет первой в нефтегазовой промышленности компанией, предлагающей комплексные цифровые решения для автоматизации.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

Преимуществом совместного предприятия на этом быстро растущем рынке будет сочетание экспертных знаний Schlumberger в нефтегазовой отрасли и обширного опыта Rockwell Automation в области автоматизации и информатизации.

«Благодаря Sensia высочайший уровень автоматизации и цифровизации производства станет доступен всем нефтегазовым компаниям, чтобы их оборудование работало более эффективно и обеспечивало больше прибыли, — говорит Аллан Ренткам, генеральный директор Sensia. — Добывать, транспортировать и перерабатывать газ и нефть будет проще, а уровень производственной и информационной безопасности вырастет как никогда».

Центральный офис компании Sensia расположен в Хьюстоне, штат Техас, а ее ежегодная выручка прогнозируется на уровне 400 миллионов долларов при штате компании около 1 000 человек.

Sensia будет функционировать как самостоятельная компания, при этом Rockwell Automation будет принадлежать 53% ее акций, а Schlumberger — 47%. В соответствии с условиями завершения сделки, компания Rockwell Automation выплатила Schlumberger 250 миллионов долларов.

О компании Schlumberger

Schlumberger — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пластов, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания реализует продукцию более чем в 120 странах мира и насчитывает около 100 000 сотрудников 140 национальностей. Schlumberger предоставляет самый широкий в отрасли спектр продуктов и услуг — от проведения геологоразведочных работ до управления добычей, а также комплексные решения, охватывающие весь производственный цикл от пласта до трубопровода, для оптимизации добычи углеводородов и эффективной эксплуатации месторождений.

Основные офисы Schlumberger Limited находятся в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге. Выручка компании в 2018 году составила 32,82 миллиарда долларов США. Более подробная информация приведена на веб-сайте www.slb.com.

Данный пресс-релиз содержит «заявления в форме прогнозов», как они трактуются федеральным законодательством о ценных бумагах, и включает в себя заявления, не являющиеся утверждениями об исторических фактах, в частности относительно ожидаемой рентабельности совместного предприятия; потенциальных перспектив совместного предприятия, его продукции и услуг; а также ожиданий, мнений, планов, целей, финансовых обстоятельств, предполагаемых событий и показателей деятельности обеих сторон и их совместного предприятия. Данные заявления допускаются, среди прочего, с учетом возможных рисков и неопределенностей, таких как: изменения глобальных экономических обстоятельств; изменения в разведке и разработке месторождений заказчиками обеих сторон или их совместного предприятия; изменения общего состояния разведки и разработки нефтегазовых месторождений; изменения общих экономических, политических условий и условий ведения бизнеса в ключевых регионах мира; риски, связанные с курсами иностранных валют; динамика цен; погодные и сезонные факторы; спады производства; внесение изменений в государственные стандарты и нормативные требования; неспособность существующих технологий обеспечить выполнение новых объемов разведочных работ; а также иные риски и неопределенности, перечисленные в ранее представленных компаниями Rockwell Automation и Schlumberger Формах 10-K, 10-Q и 8-K, переданных в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. В случае действительного возникновения одного или нескольких из перечисленных рисков или неопределенностей (или их последствий), равно как и в случае того, что наши фундаментальные предположения окажутся ошибочными, фактические результаты могут отличаться в материальном отношении от результатов, представленных в наших прогнозах. Стороны не принимают на себя обязательств по актуализации данных заявлений или публикации обновленной информации, какой бы ни была причина подобных изменений: выявление новых фактов, будущие события или что-либо иное.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 22 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.