Новые масштабируемые графические терминалы позволяют повысить производительность небольших предприятий

Графические терминалы PanelView 5310 — это оптимальный по возможностям интерфейс оператора для производителей машин и оборудования

Для повышения производительности на больших предприятиях давно уже используются машины и оборудование, в которых интерфейс оператора тесно интегрирован с контроллером. Благодаря новому семейству графических терминалов Allen-Bradley PanelView 5310 преимуществами такой интеграции можно начать пользоваться и на небольших предприятиях.

 

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

Графические терминалы PanelView 5310 обладают теми же возможностями интеграции с контроллерами Logix 5000 и удобством использования, что и терминалы PanelView 5500. Однако новые терминалы специально разработаны для небольших систем, в которых используется меньше 50 экранов HMI. Терминалы поставляются с дисплеями размером 7, 9 и 12 дюймов. Версия с 6-дюймовым дисплеем поступит в продажу в 2018 году.

«Инженеры могут использовать терминалы PanelView 5310 для реализации интегрированных систем автоматизации на небольших предприятиях», — отметил Майк Мориарти, менеджер по продукции Rockwell Automation. «Это позволит повысить эффективность проектирования, эксплуатации и обслуживания оборудования. Например, инженеры теперь могут многократно использовать аварийные сигналы контроллера без создания тегов HMI, что позволит сократить общее время программирования».

Возможности расширенной интеграции можно также использовать для создания высокоскоростных экранных толчковых кнопок вместо громоздких аппаратных кнопок. Эти кнопки с автоматической диагностикой могут взаимодействовать с контроллером со скоростью ввода/вывода, сокращая длительность простоев и повышая производительность.

Дополнительные преимущества графических терминалов PanelView 5310 представлены ниже:

Интуитивно понятная среда разработки Rockwell Software Studio 5000 позволяет пользователям создавать многократно используемые лицевые панели, экраны и пользовательские графические объекты, чтобы сократить время разработки. Эти объекты легко интегрировать с дополнительными инструкциями Logix и различными пользовательскими типами данных.

Широкие возможности для эмуляции позволяют инженерам тестировать проекты в среде разработки. Это позволяет вносить изменения без использования самих терминалов PanelView 5000 и остановки производства.

Функция подключения VNC позволяет операторам осуществлять дистанционное управление через смартфон, планшет или персональный компьютер. Функции построения графиков и регистрации данных также позволяют операторам легко устранять проблемы непосредственно с помощью панели.

Инженеры могут загружать проекты на графические терминалы PanelView 5310 непосредственно со съемных носителей, чтобы быстрее восстанавливать информацию и обновлять проекты, не используя приложение Studio 5000 View Designer.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.