Rockwell Automation и PTC предлагают совместное решение для перевода промышленных предприятий на цифровые технологии

Новое ПО FactoryTalk InnovationSuite, powered by PTC, призвано ускорить темп перехода к цифровым технологиям и повысить эффективность промышленных предприятий благодаря упрощению сложных производственных процессов

Сегодня Rockwell Automation и PTC объявили о запуске нового ПО FactoryTalk InnovationSuite, powered by PTC. Призванный обеспечить ответственных работников всеми необходимыми данными и информацией, этот программный пакет позволит компаниям оптимизировать технологические операции и повысить производительность. Новое ПО гарантирует абсолютную прозрачность производственного процесса и контроль состояния систем с использованием единого источника информации для предприятия. Это совместное предложение — первый результат интеграции разработок двух компаний, достигнутый в рамках стратегического партнерства, о котором было объявлено в июне.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

FactoryTalk InnovationSuite powered by PTC улучшает доступ к производственным информационным активам в цеху, естественным образом обеспечивая быструю, масштабируемую и безопасную связь со всеми наиболее распространенными устройствами. Объединив с этой информацией данные, предоставляемые информационными системами предприятия, ответственные работники могут получить на любом устройстве в любой точке предприятия полное цифровое отображение своей производственной среды: линий, оборудования и устройств.

«Наше предложение уникально, так как в его основе лежат глубокие экспертные знания об отраслях, технологиях и организации производства, а значит оно позволит компаниям получать значительную выгоду от внедрения IIoT, — говорит Джон Дженовези, будущий старший вице-президент по аналитике и программному обеспечению для предприятий, Rockwell Automation. — Мы объединяем инновационные решения PTC с лучшими разработками Rockwell Automation в сфере аналитики и управления производственными процессами и, тем самым, создаем совершенно особенное решение для промышленности».

«Мы хотим придать импульс внедрению передовых технологий в промышленной среде, — говорит Кэтрин Никер, директор по стратегическим партнерствам, PTC. — Производители видят, насколько стремительно развиваются цифровые технологии, но процедуры их внедрения в производственный процесс пока остаются прежними, устаревшими. Наше совместное предложение поможет компаниям ускорить окупаемость инвестиций и выйти на новый уровень конкурентоспособности, устранив все препятствия на производстве благодаря комплексному подходу к созданию производственного интеллекта».

В совместное предложение входят платформы FactoryTalk® для аналитики и управления производством, а также платформа PTC ThingWorx® для промышленного интернета вещей на базе технологий связи Kepwareâ и технологий дополненной реальности Vuforia ®. К ключевым особенностям системы относятся:

  • Интуитивный и простой интерфейс, который позволяет пользователям следить за работой предприятия, собирая данные из различных производственных и информационных систем в соответстии с выполняемыми задачами. Так, начальник производственного участка может оценивать общую эффективность оборудования, прежде чем детально анализировать влияющие на нее характеристики отдельных машин.
  • Современная автоматизированная аналитика информационных и производственных систем, которая преобразует большие объемы исходных данных в полезную информацию, необходимую для своевременного принятия решений для повышения производительности и сокращения простоев. Применяя мощные технологии искусственного интеллекта для упрощения сложных аналитических задач, пользователи могут заблаговременно реагировать на потенциальные нарушения в работе оборудования.
  • Дополненная реальность, которая обеспечивает более эффективный доступ к цифровой информации в реальном мире. Она позволяет оптимизировать обучение и обмен знаниями, а также повысить скорость устранения неисправностей. Так, благодаря новому совместно разработанному ПО специалисты по техническому обслуживанию могут получать в цифровом виде рабочую документацию, содержащую сведения о текущих характеристиках оборудования и историю его обслуживания. Это позволит техникам точнее диагностировать неисправности оборудования и немедленно их устранять.

Более подробная информация о сотрудничестве Rockwell Automation и PTC приведена на сайте FactoryTalkInnovationSuite.com.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.