Новые руководства по проектированию сетей для безопасного внедрения облачных и мобильных технологий

Руководства по проектированию сетей помогут компаниям воспользоваться преимуществами промышленного интернета вещей и достичь высочайшего уровня безопасности

Оператор оборудования проверяет качество продукции с помощью iPad. Руководитель компании сравнивает производственные данные от нескольких подразделений. Всё это примеры облачных и мобильных технологий, фактически ставших новым стандартом в промышленности. Но именно эти инновационные технологии обмена данными могут пасть жертвой кибератак, целью которых является кража технологий или контроль над производственной площадкой.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

Rockwell Automation и Cisco подготовили новые руководства по проектированию сетей, призванные помочь компаниям интегрировать мобильные устройства, внедрить комплексные облачные коммуникации и одновременно достичь высочайшего уровня безопасности. В этих руководствах приводятся примеры проверенных на практике проводных и беспроводных сетевых архитектур, используемых при развертывании на производстве облачных и мобильных решений на основе промышленного интернета вещей. Эти бесплатные руководства созданы под эгидой программы «Converged Plantwide Ethernet» (CPwE).

Безопасные мобильные соединения

Новое руководство по мобильным сервисам и идентификации поможет подключить к производственным сетям мобильные устройства с минимальными рисками для безопасности. В этом руководстве, основанном на платформе Cisco Identity Services Engine, описывается обеспечение промышленной безопасности путем идентификации, авторизации и демонстрации положения мобильных соединений на трех уровнях: уровне устройства, уровне приложения и уровне пользователя. Руководство также помогает создавать унифицированные автономные архитектуры WLAN и управлять беспроводным доступом.

«Мобильные устройства изменяют наш подход к производственному процессу, — говорит Грегори Уилкокс, менеджер по глобальному развитию бизнеса и технологий Rockwell Automation. — Операторы могут получить доступ к аналитическим данным на своих планшетах, чтобы принимать правильные решения даже на большом удалении от своего оборудования. Они могут общаться друг с другом через инновационные мобильные приложения, такие как FactoryTalk TeamONE от Rockwell Automation. А руководство по мобильным сервисам и идентификации поможет реализовать эти возможности на практике и в то же время сохранить высокий уровень безопасности».

Подключение к облаку

Новое руководство по облачным коммуникациям рассказывает об использовании шлюза FactoryTalk Cloud, необходимого для надежного соединения производственного оборудования с облачными приложениями, такими как FactoryTalk Analytics for Machines. Облачные коммуникации незаменимы при развертывании систем удаленного мониторинга и поддержки. В руководстве по проектированию описываются различные меры безопасности, которые необходимо применять как небольшим, так и крупным компаниям.

«Производственные компании зачастую уделяют большое внимание обмену данными с облаком, но при этом упускают из виду вопросы безопасности» — говорит Тодд Гурела, старший менеджер группы решений для промышленности компании Cisco. — Руководство по облачным коммуникациям поможет компаниям реализовать комплексный обмен данными с облаком и одновременно защитить от киберугроз как отдельные каналы передачи данных, так и всю сеть предприятия».

Укрепление производственной безопасности

Недавно компании Rockwell Automation и Cisco обновили и дополнили свои руководства по проектированию систем промышленной безопасности CPwE.

В новом руководстве по промышленным межсетевым экранам рассматривается несколько примеров внедрения таких систем с конкретными требованиями, технологиями и конструктивными особенностями. Например, производители машинного оборудования могут узнать из этого руководства, как с помощью межсетевых экранов можно предотвратить перебои в работе оборудования из-за постороннего трафика производственных сетей.

Ранее изданное руководство по промышленным демилитаризованным зонам (IDMZ) дополнено сведениями о новых возможностях применения ПО FactoryTalk VantagePoint и FactoryTalk ViewPoint от Rockwell Automation.

Новые руководства по проектированию CPwE можно скачать на сайте Rockwell Automation.

Информация в руководствах по CPwE предназначена для того, чтобы помочь промышленным предприятиям проектировать и внедрять масштабируемую, надежную, безопасную и готовую к расширению сетевую инфраструктуру. Концепция промышленной безопасности CPwE, основанная на комплексном и разностороннем многоуровневом подходе, соответствует требованиям стандартов IEC-62443 и NIST 800-82. Проверка и валидация CPwE выполнены в соответствии с методиками Cisco Validated Design (CVD) и Cisco Reference Design (CRD).

Cisco является стратегическим партнером Rockwell Automation по программе PartnerNetwork. Две компании совместно разрабатывают решения, нацеленные на объединение производственных и административных сетей промышленных предприятий за счет создания общей сетевой инфраструктуры, обучения сотрудников и проектирования сетей.

О партнерской программе PartnerNetwork компании Rockwell Automation

Программа Rockwell Automation PartnerNetwork предлагает международным производителям доступ к единой сети компаний, которые занимаются разработкой, внедрением и поддержкой лучших в своем классе решений для оптимизации работы предприятий, повышения производительности оборудования и обеспечения устойчивого развития.

О компании Cisco

Компания Cisco (NASDAQ: CSCO), мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям сделать шаг в будущее, доказывая, что максимального успеха можно достичь, если вовремя соединить то, что раньше было разъединено. Подробную информацию можно получить на сайте http://thenetwork.cisco.com.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.