Обновленное ПО Studio 5000 оптимизирует проектирование и промышленную безопасность

Улучшенная интеграция с ПО сторонних производителей позволит упростить проектирование и ускорить ввод в эксплуатацию

Новая версия интегрированной среды проектирования Studio 5000 от Rockwell Automation позволит быстрее выводить на рынок более интеллектуальные и безопасные машины. Это ПО обладает новыми функциями цифрового проектирования, которые сокращают время разработки, тестирования и ввода в эксплуатацию машин. Кроме того, поддержка протокола CIP Security позволяет оснащать средства автоматизации лучшими в отрасли технологиями безопасности.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

Для ускорения разработки в ПО Studio 5000 Logix Designer используется открытый протокол обмена данными AutomationML. Он позволяет приложению обмениваться информацией с такими средствами проектирования, как, например, EPLAN Electric P8. Теперь, спроектировав систему один раз, разработчики смогут импортировать данные в другие программы, не переписывая проект заново и, тем самым, экономя массу времени.

Помимо этого, новое ПО Simulation Interface, основанное на стандарте Functional Mock-Up Interface (FMI), обеспечивает возможность обмена данными с ПО для моделирования, таким как MATLAB и Simulink. Инженеры могут использовать это ПО для виртуального тестирования машин и устранения неполадок до ввода в эксплуатацию, тем самым сокращая время развертывания оборудования с нескольких недель до нескольких дней.

«ПО Studio 5000 открывает производителям оборудования новую эру цифрового проектирования, — говорит Мэтт Масарик, директор по маркетингу, ПО для проектирования, Rockwell Automation. — Используя новые функции обмена данными, инженеры смогут меньше переписывать свои проекты и сэкономить время на всех этапах, от проектирования до ввода в эксплуатацию. Более того, потенциальная экономия ресурсов станет еще значительнее за счет вовлечения новых партнеров по программе PartnerNetwork в разработку ПО для проектирования».

В числе других преимуществ новой версии ПО Studio 5000 можно назвать следующие:

Улучшенная эшелонированная защита: ПО Studio 5000 позволит компаниям использовать протокол CIP Security для оптимальной защиты достоверности, целостности и конфиденциальности производственных данных. С помощью такого инструмента, как FactoryTalk Policy Manager (выход запланирован на начало 2019 года), администраторы смогут централизованно управлять политиками безопасного обмена данными в среде Studio 5000 на совместимом с ней оборудовании. Таким образом, устройства с поддержкой CIP Security будут самостоятельно защищать себя от сетевых и прочих атак.

Удобство использования: Поддержка 64-битных вычислений в ПО Studio 5000 позволит инженерам выполнять более точные расчеты и создавать более точные системы. Оптимизация аварийных сигналов на основе тегов Logix, в частности, новые инструкции и улучшенное отображение аварийных сигналов, помогут пользователям повысить производительность за счет быстрого выявления и устранения неполадок во время производства.

Экономия времени с библиотеками объектов: Новые ссылки на библиотеки в ПО Studio 5000 Application Code Manager позволят автоматически создавать в проектах родительские и дочерние объекты. Например, инженер может воспользоваться этой функцией для быстрого одновременного создания проекта для резервуара и связанных с ним клапанов, вместо того чтобы проектировать сначала резервуар, а затем его клапаны. Артефакты библиотек также позволят добавлять в объекты библиотеки больше информации, например, руководства пользователей. Благодаря этому разработчики смогут создавать более эффективные и полноценные решения.

Улучшенная интеграция с Application Code Manager, в частности возможность доступа к нему из сторонних программных продуктов, обеспечит еще большую экономию времени.

О программе Rockwell Automation PartnerNetwork
Программа Rockwell Automation PartnerNetwork предлагает производителям по всему миру доступ к единой сети компаний, которые занимаются разработкой, внедрением и поддержкой лучших в своем классе решений для оптимизации работы предприятий, повышения производительности оборудования и обеспечения устойчивого развития.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.