Новый интерфейс оператора для оптимизации крупномасштабных систем

Графические терминалы PanelView 5510 с большими экранами обеспечивают лучшую интеграцию с ПО и обладают широкими возможностями связи

Конечным пользователям и производителям оборудования требуется интерфейс оператора (HMI), который позволил бы им упростить и оптимизировать визуализацию, особенно в крупных системах. Благодаря новому семейству графических терминалов Allen-Bradley PanelView 5510 становится доступным решение для HMI, специально предназначенное для управления крупномасштабными системами. Новый терминал отличается удобством для пользователей и увеличенной производительностью.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

«Терминал PanelView 5510 разработан для тех пользователей, которым требуется высокая степень интеграции между HMI и контроллером, — говорит Майк Мориарти, менеджер по продукции, Rockwell Automation. — Новый терминал оптимально подойдет конечным пользователям и машиностроителям с масштабируемыми системами управления».

Новые графические терминалы поставляются с широкоэкранными мониторами (диагональю от 7 до 19 дюймов), сенсорным экраном или клавиатурой. Порт EtherNet/IP c поддержкой кольцевой топологии аппаратного уровня и встроенным коммутатором обеспечивает отказоустойчивость сети и сокращает простои. Экранные клавиши и улучшенная навигация позволяют повысить эффективность работы оператора.

Благодаря интеграции с программным обеспечением Studio 5000 View Designer от Rockwell Software, HMI-терминал PanelView 5510 поддерживает аварийные сигналы на основе тегов Logix, программу просмотра PDF-файлов, эмулятор терминала, удаленный доступ по виртуальной сети (VNC), а также функции сбора данных в реальном времени и архивирования. Новая версия Studio 5000 View Designer позволяет работать с более крупными системами с несколькими контроллерами и поддерживает аварийные сигналы на основе тегов Logix и просмотр архива аварийных событий.

Графический терминал PanelView 5510 — это новейшее пополнение в линейке HMI PanelView 5000 от Rockwell Automation. Семейство HMI PanelView 5000 также включает в себя терминалы PanelView 5310 и обеспечивает максимальные возможности интеграции с ПО Logix.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.