Новый микро-ПЛК упрощает разработку крупных автономных машин

ПЛК Micro870 производства Allen-Bradley, новый флагман семейства Micro800, способен заменить сразу несколько микро-ПЛК

Разработчики машин и оборудования теперь могут использовать новый микро-ПЛК для оптимизации управляющей архитектуры крупных автономных машин или систем. Новый ПЛК Micro870 производства Allen-Bradley поддерживает небольшие интеллектуальные системы, объем которых не превышает 304 точек ввода/вывода, 280 КБ памяти и 20 000 программных команд.

 

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

“Сегодня разработчики систем автоматизации используют ПЛК нескольких типоразмеров, — говорит Ё Кэн Тэ, менеджер по микроконтроллерам компании Rockwell Automation. — Такой подход требует наличия разнообразных ПЛК на складе и обслуживания различных версий программного обеспечения. Но теперь разработчикам доступен ПЛК Micro870, которые можно адаптировать под размер конкретной системы. Это упрощает управление складскими запасами, особенно для тех компаний, которые создают машины и оборудование сразу нескольких разновидностей”

При разработке ПЛК Micro870 применялся максимально гибкий подход, который заключается в возможности установки трех дополнительных модулей и восьми модулей расширения ввода/вывода. Такой подход позволяет с легкостью приспосабливать контроллер к потребностям системы управления любого типа.

Объем памяти контроллера составляет 280 КБ и позволяет использовать модульное программирование и пользовательские функциональные блоки, чтобы сократить время проектирования. Помимо этого, в память контроллера можно загрузить общую программу управления для машин всех разновидностей, в которых применяется ПЛК Micro870.

Контроллер принимает и отправляет информацию по протоколу EtherNet/IP и содержит несколько встроенных портов для обмена данными: программируемый порт USB, неизолированный последовательный порт и порт Ethernet. Кроме того, он поддерживает до двух осей управления перемещением.

Новая 11-ая версия программного обеспечения Connected Components Workbench представляет собой единую среду разработки для программирования ПЛК Micro870. Это программное обеспечение также предназначено для настройки такого оборудования Allen-Bradley, как графические терминалы PanelView 800, преобразователи частоты PowerFlex, сервоприводы Kinetix компонентного класса, электронные реле защиты от перегрузки, световые завесы и программируемые реле безопасности. Благодаря этой особенности инженеры могут отказаться от использования отдельных программных инструментов для настройки индивидуальных устройств и тем самым сократить финансовые и временные затраты.

В версии 11 также появился новый программный инструмент, облегчающий модернизацию и замену контроллеров MicroLogix на контроллеры серии Micro800. Кроме того, версия 11 позволяет партнерам Rockwell Automation по программе Encompass проще конфигурировать дополнительные устройства сторонних производителей за счет использования графических профилей настройки. Эти профили также поддерживают дополнительные блоки и модули расширения ввода/вывода Micro800, а значит их настройку можно выполнить быстрее и точнее.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.