Rockwell Automation упрощает интеграцию систем безопасности машин и механизмов

Семь новых модулей безопасного ввода/вывода Allen-Bradley позволяют разработчикам создавать более интеллектуальные и производительные машины.

Проектировщикам машин приходится уделять все больше внимания вопросам промышленной безопасности. Чтобы облегчить им проектирование и решение производственных задач, Rockwell Automation предлагает семь новых модулей безопасности для трех платформ ввода/вывода. Это модули локального и распределенного ввода/вывода с широким набором функций и возможностей связи, которые не только соответствуют всем нормативным требованиям, но и обеспечивают высокие эксплуатационные качества машин.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

«Наша новая линейка устройств безопасного ввода/вывода дает разработчикам больше возможностей в области безопасности, — говорит Стивен Го, вице-президент и генеральный директор Asia Pacific Business Center, Rockwell Automation. — Модули безопасности есть в каждой платформе ввода/вывода Allen-Bradley. Новые модули обладают меньшим временем реакции на события безопасности, большим количеством диагностических функций и усовершенствованными возможностями связи. Все это позволяет создавать более конкурентоспособные технологические линии».

Новые модули безопасности также позволяют упростить проектирование машин. Например, все они обладают во многом схожей структурой данных и их графическим интерфейсом представлением для пользователя. Такой подход к программированию и эксплуатации позволяет сократить время разработки, повторно использовать программный код и ускорить изучение нового оборудования.

Вот список новых модулей безопасного ввода/вывода:

  • Модули безопасного ввода/вывода Allen-Bradley Compact 5000 представляют собой модули локального и распределенного ввода/вывода для контроллеров безопасности Compact GuardLogix 5380 и распределенного ввода/вывода для контроллеров безопасности GuardLogix 5580. Эти модули обладают меньшим временем реакции на события безопасности, позволяя разработчикам снижать издержки и создавать более компактное и простое оборудование. Кроме того, они обладают дополнительными диагностическими возможностями, позволяющими пользователям быстрее и проще выявлять неполадки.
  • Модули безопасного ввода/вывода Allen-Bradley ControlLogix CIP Safety представляют собой модули локального ввода/вывода для контроллеров GuardLogix 5580 и предназначены для более крупных систем, где требуется высокая плотность входов/выходов. Эти модули устанавливаются в корзину контроллера, за счет чего упрощается их настройка и экономится место в шкафу, ведь дополнительный адаптер не требуется. Также эти модули могут применяться в системах распределенного безопасного ввода/вывода.
  • Модули безопасного ввода/вывода Allen-Bradley FLEX 5000 идеально подходят для систем, где требуется выполнять разводку полевых подключений на фиксированных контактах как при вертикальном, так и при горизонтальном монтаже. Эти модули распределенного ввода/вывода могут работать в широком диапазоне условий эксплуатации с непосредственным подключением к сети по медному или волоконно-оптическому кабелю. В них также реализована поддержка различных сетевых топологий, включая звезду с резервированием по протоколу Parallel Redundancy Protocol, и расширенная полоса обмена данными с 1-гигабитным подключением по EtherNet/IP. Платформа FLEX 5000 предоставляет собой систему распределенного безопасного ввода/вывода для контроллеров Compact GuardLogix 5380 и GuardLogix 5580.

Каждый из семи новых модулей безопасного ввода/вывода получил сертификат TÜV на применение в системах безопасности до уровня SIL 3 и PLe, Cat. 4. В целях дополнительной защиты в жестких условиях эксплуатации все модули могут поставляться с конформным покрытием.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.