Масштабируемые контроллеры для систем безопасности

Новые контроллеры упрощают конструкцию машин и улучшают параметры систем безопасности

Контроллеры Rockwell Automation можно точно подобрать под требования безопасности конкретной машины и при этом обеспечить меньшее время реакции системы безопасности.


Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

С новыми контроллерами от Rockwell Automation инженеры могут сделать системы безопасности машинного оборудования проще, а их эффективность — выше.

Контроллеры Allen-Bradley GuardLogix 5580 и Compact GuardLogix 5380 можно адаптировать к системам безопасности различных уровней: от SIL 2/PLd до SIL 3/PLe. Эта гибкость конфигурации позволяет инженерам и масштабировать системы безопасности и уменьшать их стоимость, в то же время выполняя все актуальные требования к безопасности машинного оборудования. Производительность и вычислительная мощность контроллеров также выросли, что позволяет сократить время реакции систем безопасности и размеры зон безопасности. Поэтому машины могут быть компактнее, экономить место на предприятии и повышать эффективность работы операторов.

“Многие инженеры создают системы безопасности с более высоким Уровнем Эффективности Защиты (УЭЗ), чем того требует область применения”, — говорит Дейв Салливан, менеджер по системам безопасности Rockwell Automation. “В результате получаются системы с большим количеством компонентов, более сложные и дорогие, чем требуется. Наши новые контроллеры позволяют инженерам точнее выбирать возможности и стоимость систем безопасности в соответствии с нужным уровнем безопасности и без превышения его”.

Высокая производительность новых контроллеров позволяет сократить их количество в сложных машинах. Применение одного контроллера для стандартной АСУТП и для СБЭСУ позволит повысить производительность оборудования и снизить стоимость системы, ее сложность и размеры.

Необходимо также отметить дополнительные преимущества новых контроллеров:

Увеличение скорости обмена данными: Встроенный в контроллеры GuardLogix 5580 и Compact GuardLogix 5380 гигабитный порт Ethernet позволяет увеличить скорость обмена данными и поддерживать большее количество интеллектуальных устройств. Это дает возможность инженерам без дополнительного оборудования реализовать интеллектуальное производство, обеспечивая интенсивный обмен данными. Более того, если когда-нибудь в будущем пользователю потребуется собирать и передавать еще больший объем данных, новые контроллеры будут к этому готовы.

Более производительные машины: Если использовать контроллеры в сочетании с интегрированной средой разработки Studio 5000 и сервоприводами Kinetix 5700, можно использовать новые типы безопасного останова и новые функции контроля безопасной скорости, безопасного положения, и другие. Эти новые функции обеспечивают большую гибкость работы систем безопасности, например, замедляя машину при приближении человека, вместо того чтобы ее остановить. Таким образом повышается производительность машин без ущерба для уровня безопасности. Новые функции программируются с помощью встроенных инструкций безопасности ПО Studio 5000.

Новые функции безопасности также позволяют инженерам создавать системы с функциями коллаборации человека с роботом. Если человек подходит к роботу слишком близко, система замечает это и замедляет либо останавливает движение робота.

Контроллеры GuardLogix 5580 и Compact GuardLogix 5380 сертифицированы TÜV по функциональной безопасности.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com
Susanne Woiton

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.