Масштабируемые вычисления позволяют доставлять данные промышленного Интернета вещей именно туда, где принимаются решения

Платформы для вычислений Rockwell Automation предназначены для выполнения аналитических задач любого уровня - от отдельных устройств до всего предприятия

Промышленные компании, которые хотят использовать данные промышленного Интернета вещей (IIoT) для повышения эффективности принятия решений, сначала должны убедиться в том, что их сотрудники могут получать доступ к этим данным в нужном месте и в нужное время. Новые масштабируемые платформы для вычислений Rockwell Automation предоставляют ответственным сотрудникам доступ к данным в режиме реального времени для решения аналитических задач и реагирования на изменения на всех уровнях компании. Это помогает повысить производительность и эффективность системы Единого предприятия.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

На уровне устройств

Rockwell Automation представляет три платформы для вычислений на уровне устройств, которые помогают операторам принимать обоснованные решения быстрее и ближе к источнику информации. Каждое решение позволяет пользователям запускать приложения в операционной системе Windows 10 IoT Enterprise, чтобы получить полное представление о работе машин и оборудования. Разнообразие платформ также обеспечивает гибкость при выполнении индивидуальных требований.

Первое решение, вычислительный модуль Allen-Bradley ControlLogix, позволяет пользователям устанавливать Windows 10 IoT непосредственно в существующие системы ControlLogix и обеспечивает высокоскоростной доступ к данным контроллеров ControlLogix через системную шину. Благодаря этому пользователи могут разворачивать приложения Windows максимально близко к точке принятия решений.

Второе решение, контроллер Allen-Bradley CompactLogix 5480, сочетает в себе систему управления Allen-Bradley Logix5000 и платформу для вычислений на базе  Windows. Контроллер поддерживает приложения Windows, например, приложения для сбора данных, анализа и прогнозирования. Этот контроллер идеально подходит для высокопроизводительных производственных линий и интеллектуального оборудования, которое сильно зависит от поступающей информации.

Третье решение, промышленные компьютеры Allen-Bradley VersaView 5000, обеспечивают современную визуализацию и сбор данных для интеллектуального производства. Компьютеры построены на базе открытой архитектуры, что позволяет пользователям устанавливать необходимое им программное обеспечение. Эти компьютеры предназначены для работы в тяжелых условиях промышленного производства. Приложения компании Rockwell Automation и ее партнеров запускаются непосредственно на устройстве, позволяя пользователям отображать данные на встроенных или внешних промышленных мониторах.

«В условиях производства время играет очень важную роль, поэтому крайне важно, чтобы сотрудники могли пользоваться данными как можно ближе к тому месту, где они возникают», — отмечает Грег Гернерт, менеджер по развитию бизнеса Rockwell Automation. «Новые платформы для вычислений на уровне устройств обеспечивают доступ к данным в режиме реального времени и максимально близко к источнику информации, что позволяет повысить производительность в любой отрасли».

Компания Rockwell Automation также встраивает в свои платформы для вычислений промышленный Интернет вещей и аналитику. Например, недавно созданное программное обеспечение FactoryTalk Analytics for Devices от Rockwell Automation в реальном времени передает информацию о состоянии и работоспособности оборудования на промышленные компьютеры VersaView 5000.

На уровне систем

Компании могут использовать вычислительные возможности промышленных компьютеров VersaView на уровне отдельных систем и всего предприятия. Кроме того, промышленный дата-центр Rockwell Automation (IDC) отслеживает данные о производительности и простоях оборудования и позволяет выполнять профилактическое обслуживание. Масштабируемый и заранее настроенный промышленный дата-центр оснащен всем оборудованием, необходимым для работы нескольких операционных систем и приложений на виртуализированных серверах. Компания Rockwell Automation также может устанавливать, настраивать и обслуживать промышленные дата-центры в рамках программы предоставления инфраструктуры как услуги (IaaS).

На уровне предприятия

На уровне предприятия компании могут использовать промышленные дата-центры в рамках программы IaaS или в виде собственной частной облачной платформы. Rockwell Automation также предоставляет платформу FactoryTalk Cloud. Это открытая облачная платформа с удаленным администрированием на базе Windows Azure. Платформа FactoryTalk Cloud помогает промышленным компаниям контролировать удаленные активы, отслеживать архивные данные и анализировать работу на нескольких площадках. Она также может помочь OEM-производителям более эффективно контролировать и поддерживать оборудование после его установки у заказчика.

«Azure предоставляет надежную глобальную платформу для разработки и развития любых мощных решений Интернета вещей, от периферии до облака», — рассказывает Сэм Джордж, директор Microsoft Azure IoT, Microsoft Corporation. «Rockwell Automation использует все возможности комплексной платформы Интернета вещей Microsoft, от интеграции Windows 10 IoT Enterprise на уровне устройств до управления большими объемами данных на периферии и в облаке с помощью Azure IoT, для централизации контроля за деятельностью и производительности в разных часовых поясах. Это повышает эффективность работы и безопасность сотрудников».

Microsoft является стратегическим партнером компании Rockwell Automation в рамках программы PartnerNetwork.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com
Susanne Woiton

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.