Коммутатор Stratix 2500
Коммутатор Stratix 2500 с ограниченными возможностями управления справится с возросшими потребностями сети
Новый промышленный сетевой коммутатор от Rockwell Automation устраняет пробел между неуправляемыми и управляемыми коммутаторами
В тех случаях, когда неуправляемые сетевые коммутаторы не могли решить проблемы безопасности и помочь выяснить причины простоев, производителям приходилось прибегать к управляемым коммутаторам. Теперь у них есть альтернатива: новый коммутатор Allen-Bradley Stratix 2500 с ограниченными возможностями управления от Rockwell Automation обеспечивает безопасность, отказоустойчивость, сегментацию и оптимизацию загрузки сети без необходимости сложной настройки полноценного управляемого коммутатора.
«Неуправляемые коммутаторы обеспечивают связь, необходимую для простых применений, но они не способны выполнять диагностику, управлять сетевым трафиком или повышать безопасность, — говорит Дивья Венкатараман, глобальный менеджер по продукции, Rockwell Automation. — Производители нуждаются в более надежном коммутаторе, который защитит их сети от перегрузок из-за непрерывного потока пакетов и оградит их от растущих угроз безопасности. Именно здесь становится очевидной незаменимость коммутатора с ограниченными возможностями управления — такого, как Stratix 2500».
Без какой-либо настройки промышленный Ethernet-коммутатор Stratix 2500 может задавать приоритеты для критически важного трафика промышленных сетей. Его также можно настроить исходя из конкретных условий применения. Такая гибкость помогает производителям подготовить свое производство к будущим изменениям, установив коммутатор без настройки, а затем преобразовать его в коммутатор с ограниченными возможностями управления, настроив в соответствии со своими потребностями.
Как коммутатор с ограниченными возможностями управления, Stratix 2500 значительно превосходит функциональность неуправляемого коммутатора: с его помощью можно отслеживать и оптимизировать трафик, а также выполнять диагностику для сокращения простоев. Более того, он поддерживает логическую сегментацию до 64 VLAN, что позволяет сократить совокупную стоимость владения сети. Кроме того, защита портов позволяет пользователям отключать порты или контролировать подключение конечного устройства по его MAC-адресу.
О компании Rockwell Automation

Контакты для СМИ
- Анна Оганян
- Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
- Rockwell Automation
- aoganyan@ra.rockwell.com
- Susanne Woiton
- EMEA PR Manager
- Rockwell Automation
- swoiton@ra.rockwell.com