Rockwell Automation предлагает модуль AI для оптимизации производства

Новый модуль AI облегчает принятие решений: выполняет прогнозную аналитику, заменяя экспертов по анализу данных

Теперь работники на производстве могут легко использовать данные, поступающие от оборудования, для прогнозирования неисправностей и оптимизации производственного процесса, используя лишь имеющийся у них опыт АСУТП и автоматизации. Новый модуль FactoryTalk Analytics LogixAI, ранее известный под названием Project Sherlock, с помощью искусственного интеллекта (AI, artificial intelligence) распознает отклонения от нормального рабочего режима оборудования и оповещает операторов о необходимости вмешательства.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

Многие современные аналитические технологии требуют от пользователя глубоких познаний как в области анализа данных, так и в сфере промышленного производства. Но благодаря дополнительному модулю AI для контроллеров ControlLogix, способному выполнять функции эксперта-аналитика, всё становится гораздо проще. Модуль устанавливается непосредственно в шасси контроллера и получает данные по задней шине шасси, выстраивая прогнозирующие модели. Он способен непрерывно контролировать ход производственного процесса и выявлять аномалии, исходя из анализа реальных данных.

«Благодаря модулю FactoryTalk Analytics LogixAI прогнозная аналитика становится доступной большому числу работников на производстве, позволяя им принимать обоснованные решения”, — говорит Джонатан Уайз, менеджер по продукции Rockwell Automation. “Модуль изучает систему, функционирующую на базе ControlLogix, и, если в процессе начинают происходить непредвиденные отклонения, сообщает об этом операторам и специалистам по обслуживанию оборудования. Так они получают возможность предотвратить падение качества продукции и обеспечить непрерывность производственного процесса.”

Модуль может помочь оператору выявить в работе оборудования (например, такого как мешалки) те малейшие отклонения, которые вызывают непостоянство качества продукции или приводят к простоям. Кроме того, модуль можно использовать как виртуальный датчик. Вместо того чтобы непосредственно замерять, скажем, влажность упакованного пищевого продукта, модуль AI может анализировать данные узлов технологической линии (распылителей, сушилок и горелок) и прогнозировать искомое значение влажности.

Уведомления о потенциальных отклонениях и проблемах конфигурируются как обычные тревоги и выводятся через интерфейс оператора или информационную панель. А в будущем модуль станет еще более функциональным, позволяя работникам сосредоточиться на устранении проблем или автоматизировать оптимизацию производственного процесса.

Модуль FactoryTalk Analytics LogixAI — это новейший продукт в линейке FactoryTalk Analytics от Rockwell Automation, которая включает также прибор FactoryTalk Analytics for Devices. Он анализирует структуру системы управления и уведомляет пользователей о проблемах отдельных устройств автоматизации. Модуль LogixAI расширяет этот функционал, анализируя прикладную задачу АСУТП и выявляя отклонения в работе производственной линии.

Эти два решения работают независимо, но, безусловно, будут дополнять друг друга всё более эффективно. Платформа FactoryTalk Analytics объединяет данные из многочисленных источников, помогая работникам открывать всё новые черты их производственного процесса. И FactoryTalk Analytics for Devices, и модуль LogixAI станут источниками данных для этой развивающейся платформы.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.