Обновленное ПО ThinManager повышает производительность операций

Последняя версия ПО предоставляет пользователям больше свободы при настройке аналитики и индикации, тем самым оптимизируя принятие решений

Благодаря новой платформе ThinManager version 11.0 platform от Rockwell Automation промышленным компаниям стали доступны расширенные возможности адаптации данных к конкретным потребностям производства. Последняя версия ПО для управления тонкими клиентами поможет компаниям оптимизировать производительность, визуализацию, безопасность и мобильность в рамках Единого предприятия.

Кликните на изображение выше, чтобы запросить версию в высоком разрешении.

Для повышения производительности компании могут использовать новую опцию лицензии FactoryTalk Activation, интегрированную в ПО ThinManager. Эта опция предоставляет право на неограниченное количество сеансов FactoryTalk View SE, реализуемых на терминале с одной клиентской лицензией FactoryTalk View SE. Таким образом, сотрудникам открывается доступ к информации, необходимой для выполнения их задач, но это не влечет за собой дополнительные расходы. Уже ставшая привычной основная лицензия также останется доступной для пользователей.

Росту производительности способствует и то, что теперь большее количество информации доступно на мобильных устройствах. Приложения ThinManager для планшетов на базе iOS и Android сегодня поддерживают мозаичное расположение окон, виртуальные экраны и IP-камеры. Благодаря этим усовершенствованиям на экране мобильного устройства появляется композитное приложение с интерфейсом, имитирующим диспетчерский пост. Пользователи буквально на ходу могут следить за состоянием сразу нескольких источников информации.

С помощью обновленной программной опции MultiMonitor компании могут эффективнее контролировать многокомпонентные и крупные автономные системы визуально. Теперь эта опция поддерживает до семи мониторов, подключенных к одному терминалу. Обновление включает также поддержку нового тонкого клиента Allen-Bradley VersaView 5200 с несколькими 4K-дисплеями, что обеспечивает до семи видеовыходов с разрешением 4K.

Версия 11.0 гарантирует пользователям более гибкую навигацию при использовании сенсорного экрана ПО ThinManager. Новая функциональность типа «нажми и удерживай» позволит работникам получать удобный доступ к информации и вносить необходимые изменения.

К другим преимуществам версии 11.0 относится следующее:

Повышенный уровень информационной безопасности

В дополнение к многочисленным опциям аутентификации, интегрированным в ПО ThinManager, версия 11.0 оснащена USB-модулем для считывания идентификационных карт. Эта опция предоставляет администраторам широкий выбор возможностей для обеспечения безопасного доступа пользователей к информации.

Поддержка региональных языков

ПО ThinManager теперь доступно с несколькими раскладками клавиатуры, помимо английской, а также с настраиваемым языком экранной клавиатуры. Эти обновления позволяют операторам вводить данные, например пароли, на их родных языках. В будущем планируется реализовать еще больше локализованных версий ПО.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на промышленной автоматизации и информации, которая улучшает эффективность работы предприятий клиентов и делает мир более надежным. Головной офис компании находится в г. Милуоки (штат Висконсин), в компании Rockwell Automation работает примерно 23 000 человек, которые занимаются обслуживанием клиентов в более чем 80 странах.

Контакты для СМИ

Anna Oganyan
  • Анна Оганян
  • Маркетинговые коммуникации Россия и СНГ
  • Rockwell Automation
  • aoganyan@ra.rockwell.com

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.