Сотрудничество помогает внедрить инновации в FEECO

Сотрудничество помогает внедрить инновации в FEECO

Задача

  • Внедрение масштабируемой распределенной системы управления, предназначенной для разработки процессов и оборудования от начальных испытаний до проекта предприятия и коммерческого производства

Решения

Результаты

  • Ускорение разработки решений на платформе единой распределенной системы управления, легко масштабируемой от аналитических испытаний до пилотного производства и готового проекта предприятия
  • Оптимизация заводских испытаний и пусконаладки с помощью специалистов Rockwell Automation
  • Надежное послепродажное обслуживание, включая удаленную поддержку и мониторинг специалистами Rockwell Automation

Rockwell Automation и масштабируемая распределенная система управления PlantPAx® повышают эффективность на всех этапах от лабораторных испытаний до послепродажного обслуживания

Инновации приносят успех большинству предприятий. В особенности это относится к тяжелой промышленности, на которую сильно влияют требования законодательства в области защиты окружающей среды.

В настоящее время многим предприятиям приходится подыскивать новые и более рациональные пути использования ресурсов и стремиться к прибыльности всех своих операций – от транспортировки и обработки материалов до утилизации и переработки отходов.

«Этим и занимается наша компания, – говорит Ли Хоффманн, вице-президент и генеральный директор FEECO International. – В нашем Центре инноваций мы помогаем компаниям проектировать, испытывать и настраивать новые технологии и процессы под себя. А затем производим оборудование для внедрения на конкретном предприятии заказчика».

Основанная в 1951 году как проектная и производственная компания, FEECO быстро стала экспертом в области гранулирования материалов и заработала репутацию компании, способной решать широкий спектр задач, связанных с обработкой материалов. В своей штаб-квартире в Грин-Бэй, Висконсин, компания FEECO ведет объединенную базу клиентов, в которую входят горнодобывающие, сельскохозяйственные, агрохимические, энергетические, коммунальные и специализированные предприятия.

За последние десять лет компания FEECO применила многообразные решения для различных областей применения – от разработки предприятия по извлечению никеля из телефонных аккумуляторов до преобразования питательных веществ из коровьего навоза в качественное удобрение.

«Какова бы ни была область применения, наши заказчики обычно приходят к нам с идеей, – говорит Крейг Пеппин, менеджер по работе с заказчиками и руководитель лаборатории, FEECO. – Первым делом они хотят испытать свою концепцию в небольшом масштабе».

Современный Центр инноваций компании – уникальное сооружение, обеспечивающее любые виды испытаний процессов гранулирования и термообработки. Центр, в состав которого входит аналитическая лаборатория и опытное производство, управляется распределенной системой управления PlantPAx® от Rockwell Automation.

Распределенная система управления, основанная на контроллерах Allen-Bradley® ControlLogix® и сети EtherNet/IP™, содержит интеллектуальные устройства управления двигателями, включая преобразователи частоты Allen-Bradley® PowerFlex® для регулирования частоты вращения и интеллектуальные системы защиты от перегрузки двигателей для обратной связи и сигнализации.

Функции локального мониторинга и диспетчерской визуализации с использованием программ FactoryTalk® ViewFactoryTalk Historian и FactoryTalk VantagePoint® обеспечивают компанию FEECO данными реального времени и отчетами, необходимыми для управления, контроля и документирования каждого этапа реализации процесса.

«Работа в Центре инноваций обычно начинается с проверки концепции, чтобы определить возможность практической реализации идеи, – поясняет Пеппин. – Кроме того, испытания могут включать проверку продукции, проверку технологического процесса и оптимизацию продукции».

В рамках своей работы FEECO испытывает конченую продукцию, включая проверку насыпной плотности, объемного расхода, прочности при сжатии, распределения фракций, содержания влаги, истирания и твердости, а также гранулометрического состава.

Опытное производство можно настроить на испытания одного образца оборудования или нескольких образцов оборудования в рамках непрерывного производственного процесса.

«Наши заказчики часто продолжают испытания и дорабатывают состав на нашем опытном производстве, – говорит Хоффманн. – Система Rockwell Automation предоставляет нашим заказчикам "общий план" их процесса – благодаря чему они могут точно определять рабочие и требующие доработки участки».

После того как продукт заказчика будет готов к коммерческому производству, платформу Rockwell Automation можно будет масштабировать до соответствующих размеров.

«Мы можем легко перейти от проверки работы к реальному проекту – и спроектировать целое предприятие», – говорит Пеппин.

При проектировании предприятия и приемо-сдаточных испытаниях компания FEECO сотрудничает с местным подразделением компании Rockwell Automation – Industrial Plant Services (IPS).

FEECO разрабатывает описание технологического процесса, его схему, планы трубопроводов и расположения контрольно-измерительных приборов, схему управления, перечень двигателей и измерительных приборов. Rockwell Automation предоставляет пакет проектной документации для приводов и центров управления двигателями (ЦУД), а также разрабатывает логику управления и составляет соответствующую документацию и графики.

После приемо-сдаточных испытаний FEECO в сотрудничестве с Rockwell Automation приступает к интеграции систем и запуску предприятия. Для некоторых заказчиков FEECO по завершении реализации проекта компания Rockwell Automation предоставляет удаленную поддержку по безопасным каналам VPN по сети Ethernet.

«Один из наших заказчиков сомневался в необходимости договора на удаленную поддержку, однако сейчас говорит, что это было лучшее вложение денег в его жизни, – отмечает Пеппин. – Он признает, что такие взаимоотношения экономят время и деньги в долгосрочной перспективе».

Разумеется, для большинства заказчиков сотрудничество с FEECO и Rockwell Automation начинается с работы в Центре инноваций.

«Мы уверены в работе своих лабораторий, – говорит Хоффманн. – Мы готовы продемонстрировать своим заказчикам преимущества, которые они могут получить при работе с нами в сотрудничестве с компанией Rockwell Automation».

Узнайте больше о том, как компания Rockwell Automation помогает повышать производительность машиностроителей.