Экономьте с интеллектуальными силовыми системами

Экономьте с интеллектуальными силовыми системами

Преимущества, которые предлагают горнодобывающим предприятиям комплектные интеллектуальные силовые системы, трудно переоценить:

  • Повышение эффективности
  • Оптимизация доступа к данным
  • Снижение капитальных вложений
  • Сокращение эксплуатационных расходов

Объединяя управление электроснабжением и АСУТП, комплектная интеллектуальная силовая система сокращает расходы, выявляя ценные экономические показатели производства.

Но что именно представляет собой комплектная интеллектуальная силовая система и в чем ее ценность?

Прежде чем обратиться к теме комплектных силовых систем (иногда контейнерных и быстровозводимых без капитальных строений на объекте), давайте разберемся, что такое “e-House”. “e-House” — это изготовленная заводским способом комплектная электрическая подстанция или контейнерная операторная АСУТП предприятия, которые устанавливаются на руднике в виде комплексных, полностью отлаженных и интегрированных систем. Функции распределения электроэнергии, частотного управления двигателями и функции управления непрерывными технологическими процессами осуществляются в таком едином “e-House” конструктиве с помощью единой интеллектуальной цифровой платформы.

Такой подход позволяет горнодобывающим компаниям хорошо экономить — как на стадии первоначальных капитальных вложений, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

Экономия капитальных вложений

Объединение функций управления электроснабжением и технологическими процессами в одной комплексной поставке обеспечивает значительную экономию затрат при реализации проектов. Вот две ключевые особенности комплектных решений, гарантирующие экономический эффект:

  1. Заранее спроектированная, отлаженная и проверенная система. Комплектный подход устраняет потребность в поиске нескольких надежных поставщиков хорошо стыкуемых компонентов системы — можно привлечь одного поставщика, который разработает, протестирует и наладит систему перед началом ее поставки на ваше предприятие. При таком комплексном контейнерном исполнении система электроснабжения и система управления технологическими процессами поставляются на рудник как одно целое, что позволяет снизить риски и расходы на ввод в эксплуатацию, гарантировать своевременный запуск объекта, выход на проектную мощность и возврат

  2. Система на базе цифровой сети управления. Избавляясь от обилия проводной разводки сигналов, вы сокращаете излишние расходы и упрощаете систему. Кроме того, вы обеспечиваете гибкость, необходимую для удобной настройки и подключения новых устройств по мере необходимости. Система с сетевыми цифровыми связями поможет вам сэкономить дорогостоящее время разработчиков и не упустить проект из-под контроля.

Хотите рассчитать возможную экономию для вашего предприятия? Воспользуйтесь нашим бесплатным калькулятором.

Экономия эксплуатационных расходов

С комплектными интеллектуальными системами энергоснабжения операторы горноперерабатывающего производства получают информацию о расходе электроэнергии и видят ее в привязке к технологическим процессам, что позволяет эффективнее контролировать расходы и управлять простоями, техническим обслуживанием и затратами на электроэнергию.

  1. Простои. Оператор может сопоставить общие данные о расходе электроэнергии рудника с производительностью и потреблением каждой отдельной единицы оборудования или производственной площадки, выявить и устранить причины потенциальных простоев. Интегрированная система может даже прогнозировать назревающие проблемы оборудования. Отслеживая такие данные, как напряжение и ток двигателей, система запоминает типовые ситуации, как правило, приводящие к выходу оборудования из строя. Например, если отмечается избыточный расход электроэнергии мельницы, это может быть первым признаком возможной механической неисправности. Можно раньше направить специалиста, который вовремя разберется в ситуации, что предотвратит необходимость длительного простоя.

  2. Техническое обслуживание. Если все-таки оборудование дает сбой, интеллектуальная система предоставляет операторам электрические параметры для выявления основной причины аварии, тем самым упрощая вовлечение необходимых специалистов и инструментов для ремонта. Эти системы также обеспечивают функцию удаленного доступа, благодаря которой к поиску и устранению неполадок можно привлекать сторонних экспертов: они предоставят скорейшие рекомендации по ремонту, что поможет сократить убытки от простоя и эксплуатационные расходы.

  3. Затраты на электроэнергию. Интеграция систем управления электроснабжением и технологическими процессами позволяет вести учет расхода электроэнергии всех единиц оборудования горноперерабатывающего предприятия, создавая полную картину текущего энергопотребления, суммарного и по всем сечениям, а также выявлять корреляцию с выработкой отдельного передела, или выпуском готовой продукции.

На пути к Единому горнодобывающему предприятию правильный выбор технологий цифровизации производства приобретает первостепенное значение. Интеллектуальная система поможет работникам отрасли поставить себе на службу комплексную информационную мощь объединенной АСУТП и системы управления электрическими нагрузками и сократить ущерб от простоев до минимального уровня. Как при строительстве нового предприятия, так и при модернизации существующей системы электропитания, комплектная интеллектуальная система энергоснабжения и управления процессом поможет снизить стоимость проекта — и при начальных инвестициях, и в долгосрочной перспективе.

Узнайте больше о том, как комплектные интеллектуальные силовые системы помогают получить все преимущества цифровизации и ведущей роли сетей Ethernet.

Joe Matheys
Размещено 25 Февраль 2019 Кем Joe Matheys, Product Specialist, Rockwell Automation
  • Контакт:

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.