Современная РСУ для эффективной работы операторов

Современная РСУ для эффективной работы операторов

Это может показаться невероятным, ведь, как правило, только самые опытные работники нефтегазовой отрасли показывают лучшие результаты.

Их глубокое понимание производственного процесса и умение принимать правильные решения практически в любой ситуации подкреплены годами, если не десятилетиями, профессионального опыта.

Нельзя просто взять и пересадить эти знания в голову начинающего работника, но можно поступить иначе: использовать современную распределенную систему управления (РСУ) и добиться эффективной работы операторов на всем вашем предприятии.

Благодаря функциям производственного интеллекта современная РСУ упрощает работу операторов и помогает им лучше ориентироваться в ситуации, чтобы быстро и легко принимать верные решения. Но как именно? Обеспечивая их понятной и полезной информацией и позволяя решать задачи в режиме реального времени.

Три стратегии оптимизации

Современная РСУ может повысить эффективность работы операторов несколькими способами. Остановимся на трех из них..

1. Эффективная работа с аварийными сигналами. Устаревшие системы аварийной сигнализации — больное место нефтегазовых производств. Они вызывают ложные сигналы тревоги и не сохраняют архивные данные, затрудняя поиск причины аварийного сигнала.

Современная РСУ гарантирует рациональный подход к системе аварийной сигнализации, который позволит свести к минимуму ее ложные срабатывания. Например, на одном газоперерабатывающем заводе использование РСУ PlantPAx® от Rockwell Automation позволило полностью избавиться от ложных сигналов тревоги и сократить среднее число аварийных сигналов до разумных десяти сигналов в день.

Более того, аварийные сигналы современной РСУ очень информативны. В результате операторы могут мгновенно получать информацию о том, какие меры и насколько срочно необходимо предпринять. Таким образом сокращается время устранения неисправностей и сопутствующие расходы, что в конечном итоге уменьшает риски простоев и потерь.

2. Эффективное профилактическое обслуживание. Интеллектуальные устройства стремительно завоевывают позиции по мере цифрового развития нефтегазовых предприятий и создания единого производства. Эти устройства позволяют заблаговременно повышать надежность оборудования и избегать простоев, правда, при одном условии: собранные с них производственные данные должны своевременно анализироваться.

Современная РСУ превращает необработанные данные в достоверную аналитическую информацию и помогает сотрудникам разобраться во всех нюансах работы оборудования на производстве и в поле. РСУ заранее проинформирует оператора обо всех возможных отказах оборудования.

Это позволит оптимизировать подход к техническому обслуживанию и точно расставить приоритеты по ремонту или замене оборудования, — а затем и провести эти работы в запланированные периоды остановки производства.

3. Эффективное принятие решений. Как и многие другие отрасли, нефтегазовое производство испытывает дефицит квалифицированных кадров. Операторы с 20- или 30-летним стажем уходят на пенсию, а их места занимают менее опытные молодые работники.

Современная РСУ поможет смягчить риски, связанные с этим процессом. В частности, благодаря эффективному интерфейсу оператора (HMI) РСУ обеспечивает начинающих пользователей критически важной информацией и помогает им принимать верные решения в различных ситуациях, возникающих во время производства и технического обслуживания. Это достигается за счет методов ситуационного восприятия и графических приемов, повышающих концентрацию и скорость реакции операторов. Создавая интерфейс, который позволяет отфильтровывать нерелевантные данные и облегчает навигацию оператора, вы улучшаете визуальный контроль процесса, оптимизируете принятие решений и повышаете уровень безопасности.

Такие полезные технологии сокращают зависимость от «коллективного разума» при принятии ключевых решений на производстве. Более того, они позволяют операторам быстрее включаться в работу, что незаменимо для интеграции начинающих сотрудников: ведь многие из них не проработают на этом месте и нескольких лет, в отличие от их предшественников, обладавших опытом, исчислявшимся десятилетиями.

Устаревание оборудование — это новые возможности

Сегодня многие компании используют устаревающие системы, приближающиеся к концу своего срока эксплуатации. Полагая, что единственное, чего заслуживает устаревшее оборудование, — это модернизация, мы в то же время понимаем, что руководство компании не может так просто принять решение о начале модернизации. Ему стоит учитывать, что обновление систем может принести дополнительные преимущества.

Современная РСУ с производственным интеллектом и высокопроизводительным интерфейсом оператора существенно повышает работоспособность операторов — и позволяет новичкам за несколько недель достичь эффективности, свойственной только опытным работникам. А эффективная работа операторов неизбежно повысит эффективность всего предприятия.

Chris King
Размещено 11 Март 2019 Кем Chris King, PlantPAx Migration Business Development Manager, Rockwell Automation
  • Контакт:

Blog

Блоги помогают нашим сотрудникам и приглашенным экспертам держать вас в курсе новостей в отрасли и позволяют узнать о последних технических новинках.