Раскройте потенциал своего нефтегазового промысла

Раскройте потенциал своего нефтегазового промысла

Максимально эффективное использование нефтегазового оборудования может быть очень трудно реализуемой задачей, когда вы мало знаете о его состоянии и производительности.

В последние годы, на фоне снижения цен на нефть и газ, компании стремятся повышать работоспособность оборудования и избегать его поломок. Но у них зачастую либо нет данных о работе оборудования в реальном времени, либо эти данные хранятся в разрозненных местах.

Вот почему производителям следует рассмотреть переход на IoT платформу, такую как на наше решение ConnectedProduction™ которое превращает данные в практически применимую аналитику. В этой среде участники будут связаны между собой и смогут использовать данные об оборудовании и скважинах в реальном времени для снижения факторов неопределенности, влияющих на нефтегазовый промысел.

Аналитика - ключ ко всему

Аналитика может многое рассказать вам о ваших операциях, и она имеет одну основную цель: помочь сотрудникам принимать более правильные производственные решения и улучшить результаты деятельности компании.

Перед тем, как вы начнете разрабатывать план по внедрению аналитики, необходимо научиться различать четыре категории аналитики:

  1. Описательная аналитика описывает то, что случилось.
  2. Диагностическая аналитика объясняет, почему что-то случилось.
  3. Прогнозная аналитика прогнозирует, что может случиться.
  4. Предписывающая аналитика предлагает, что можно сделать, чтобы устранить проблему или оптимизировать работу.

Начать следует с использования описательной и диагностической аналитики. Они дадут вашему персоналу самое базовое представление о том, насколько хорошо работают системы и в каких условиях они это делают. В этом случае, если произойдет неполадка, у ваших технических специалистов будет нужная информация для оперативной диагностики проблемы.

Однако все больше компаний внедряют также и прогнозную аналитику. Этот тип аналитики помогает вам выявлять проблемы на ранних этапах еще до того, как они привели к поломкам или простоям. Но важно понимать, что достоверность прогнозной аналитики не всегда абсолютная. Иногда она основывается на вероятности разных событий.

С помощью наших решений для добычи на суше вы сможете полностью перевести свое месторождение на цифровые технологии и воспользоваться многими преимуществами, которые с этим связаны. Узнать больше.

Подготовка к внедрению

Использование целого набора технологий от разных поставщиков может затруднить их интеграцию, если ваше аналитическое программное решение завязано на одного поставщика. У вас могут возникнуть проблемы с подключением или с ограничениями данных.

Аналитика на основе открытой архитектуры защитит ваши текущие вложения в технологии. К тому же она позволяет одновременно подключаться к нескольким ядрам аналитического программного обеспечения, например, от ведущих консультантов нефтегазовой отрасли. Это поможет вам создать комплексную производственную экспертную систему, которая будет использовать как внутренние источники информации, так и внешние знания.

Вам также могут быть полезны масштабируемые аналитические решения, которые обрабатывают данные как можно ближе к их источнику. В качестве примера масштабируемых аналитических решений можно привести следующие:

  • Аналитика на уровне устройств: обеспечивает информацию о состоянии и диагностику важных устройств и отправляет предупреждения на смартфоны сотрудников, если устройство требует внимания.
  • Аналитика на уровне систем: предупреждает сотрудников о возможных поломках оборудования и улучшает координацию с внешними участниками процессов.
  • Аналитика на уровне предприятия: помогает улучшить производственные и эксплуатационные показатели.

Один из важных аспектов аналитики, о котором часто забывают, - это целостность данных. Целостность имеет большое значение для точности и практической применимости результатов. Выбранное вами информационное решение должно проверять данные, поступающие с промысла, и минимизировать пробелы данных, которые могут повлиять на результаты работы аналитического ПО и принимаемые операторами решения.

И наконец, важно учитывать, как операторы будут работать с результатами работы аналитического ПО и другими системами. Интуитивные информационные панели помогают сотрудникам не только легко находить и понимать важную производственную информацию, но и быстро на нее реагировать.

Жизненно важный элемент

С помощью аналитики вы сможете определять тенденции производительности, быстро реагировать на события, влияющие на добычу и работу оборудования, и даже заблаговременно предотвращать потери производства и простои.

Возможно, у вас до сих пор осталось много вопросов насчет того, как эффективно спланировать, построить и запустить систему аналитики. Но учитывая трудности, стоящие сегодня перед нефтегазовыми компаниями, самым животрепещущим вопросом является: как долго вы сможете оставаться конкурентоспособными без информации в реальном времени?

Andy Weatherhead
Размещено 26 Апрель 2019 Кем Andy Weatherhead, Global Engineering Manager, Rockwell Automation
  • Контакт:

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.