Превентивная диагностика подскажет, когда произойдет поломка привода

Преобразователи сами предупреждают о поломках

А вы знаете, когда ваше критически важное оборудование выйдет из строя? И что бы вы сделали, если бы знали?

Что, если вы могли бы прогнозировать эти отказы и планировать меры по их устранению вместо того, чтобы экстренно разбираться с внезапными поломками? Скорее всего, вы смогли бы спокойно работать, а не переживать о неожиданных отказах оборудования и связанных с ними незапланированных простоях. И вы наверняка оценили бы экономию средств благодаря сокращению расходов на техническое обслуживание и запасные части.

Теперь точный обратный отсчет до момента поломки перестал быть чем-то фантастическим. Эта функция есть в каждом новом преобразователе частоты с продвинутой превентивной диагностикой.

Агностические алгоритмы + адаптивность = точность

У превентивной диагностики могут быть различные уровни точности.

Например, некоторые изделия рассчитаны на то, чтобы делать определенные «предположения», например о своих условиях работы. Однако, если изделие настроено на работу при максимально возможной температуре, а работает в прохладном помещении, оно скорее всего подаст сигнал о необходимости обслуживания или замены раньше, чем это действительно необходимо. И хотя такой подход к обслуживанию лучше, чем простое ожидание отказа, он не позволяет вам добиться максимальной эффективности оборудования или окупаемости капиталовложений.

Функция превентивной диагностики новых преобразователей частоты настраивается с помощью агностических алгоритмов. Это значит, что привод не делает никаких предположений об области применения или условиях своей работы.

Вместо этого первые 30 дней эксплуатации привод анализирует нагрузки и условия своей работы. Он использует встроенные датчики для контроля таких факторов, как температура, напряжение, ток и скорость двигателя. Затем с помощью встроенных математических моделей он преобразует эти факторы в данные о предполагаемом сроке службы своих критически важных компонентов, таких как вентиляторы и конденсаторы.

По истечении этих 30 дней привод получит четкое представление о своей области применения на основе фактических (а не предполагаемых) факторов нагрузки. И даже после этого преобразователь будет проводить повторный анализ и адаптацию модели к условиям эксплуатации как минимум один раз в час.

Преобразователи частоты с функцией превентивной диагностики также являются адаптивными. Это означает, что при появлении новой смены на производстве или при переносе преобразователя с одной машины на другую повторно проводится анализ режима работы преобразователя и адаптируется прогноз срока службы его компонентов.

Эти агностические и адаптивные возможности обучения преобразователя позволяют точно узнать оставшийся рабочий ресурс его критически важных компонентов. Благодаря этому можно максимально использовать весь потенциал преобразователя и заменять устройство или его компоненты только при необходимости.

Больше информации для оптимизации технического обслуживания

Преобразователи частоты с продвинутой превентивной диагностикой позволяют принимать продуманные и точные решения о техническом обслуживании.

Операторы и технические специалисты смогут отслеживать данные об оставшемся сроке службы каждого критически важного компонента с точностью до часа для более эффективного планирования мероприятий по техническому обслуживанию. Они также смогут получать уведомления, когда оставшийся срок службы критически важного компонента достигнет определенного уровня, чтобы разработать план технического обслуживания и назначить конкретный день или смену для замены компонента.

Собранная преобразователем информация также поможет проанализировать и повысить эффективность их работы.

Например, можно увидеть, что срок службы преобразователя частоты, работающего в помещении с кондиционированием воздуха больше, чем у преобразователя, работающего без дополнительного охлаждения. В частности, подшипники вентилятора охлаждения привода изнашиваются быстрее при высоких температурах эксплуатации. На основании этой информации можно принять решение, что увеличение срока службы привода и уменьшение объема технического обслуживания делают установку кондиционеров достаточно целесообразной с финансовой и производственной точки зрения.

Встроенная превентивная диагностика

Одним из наиболее привлекательных аспектов функции превентивной диагностики преобразователей частоты является то, что она уже встроена в оборудование. Вам не потребуется дополнительного оборудования или затрат для получения доступа к прогностической информации.

Данные об оставшемся сроке службы компонентов можно посмотреть непосредственно на панели преобразователя. Эту информацию можно также передать в единое ПО визуализации предприятия или в облачное хранилище. Это позволит создать стратегию превентивного технического обслуживания, отвечающую масштабам и потребностям вашей деятельности.

Чтобы узнать больше о преобразователях частоты с функцией превентивной диагностики, прочитайте про наши новые преобразователи Allen-Bradley PowerFlex® 755T. В этих приводах мощностью от 7 до 4500 кВт используется наша запатентованная технология TotalFORCE, обеспечивающая продвинутую превентивную диагностику.

Garron Morris
Размещено 23 Сентябрь 2019 Кем Garron Morris, Principal Engineer, Rockwell Automation
  • Контакт:

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.