Оптимизация добычи нефти и газа начинается с качественных данных

Качественные данные основа оптимизации добычи нефти и газа

Для оптимизации нефтяного и газового месторождений с помощью цифровых технологий требуются оперативные, точные и достоверные данные.

Нефтегазовые компании стараются быстрее освоить цифровые технологии в надежде повысить свою эффективность, производительность и безопасность. Однако, как мы уже упоминали в нашей электронной книге «Как использовать возможности цифровых технологий в нефтегазовой отрасли», технологии принесут плоды, только если у них есть главный ингредиент, а именно качественные данные.

Например, одна компания вложила серьезные средства в программное обеспечение для прогнозной аналитики, а потом обнаружила, что оно не используется. Почему это произошло? Во-первых, работникам приходило слишком много уведомлений. Они также не доверяли тем прогнозам, которые создавали программы, поэтому не учитывали их рекомендации.

Именно такого рода проблемы могут создать недостоверные, неполные или плохо организованные данные и технологии. Поэтому необходимо реализовать систему, которая сможет своевременно собирать нужные данные из подходящих источников, а потом превращать их в надежную и полезную информацию для принятия более качественных решений.

Только тогда ваши цифровые технологии и использующий их персонал будут эффективны.

Переход к экосистеме данных

Нефтяные и газовые операции включают целый комплекс разрозненных объектов, которые изначально не предполагали связи между собой. Но чтобы эффективно использовать цифровые технологии, эти объекты необходимо связать между собой, чтобы комбинировать их данные и понимать их контекст.

Над этой задачей сейчас работает одна из крупнейших нефтегазовых компаний. Ее промысловые объекты генерируют значительные объемы важных данных, но из-за устаревших протоколов обмена данными и форматов данных компании сложно обеспечить связь между объектами. Это приводит к пробелам в хранимой информации и ее несогласованности. Сейчас компания занимается внедрением системы, которая для сбора и передачи данных будет использовать такие технологии, как периферийные вычисления и промышленный интернет вещей (IIoT). После обработки и согласования системы с условиями работы ее смогут использовать сотни инженеров по всему миру. С помощью цифровых приложений компании они смогут получать информацию, которая поможет им оптимизировать технологические процессы.

Ваша система, созданная на основе подходящих решений, объединит «острова данных», образовавшиеся из-за разрозненности объектов, в единую экосистему. Это позволит вам получать потоки полезной информации, которую сотрудники смогут использовать где бы они ни находились: на месторождении или в офисе.

Используя периферийные вычисления и программы аналитики, сегодня можно объединить данные, а потом обработать их и узнать, как работает ваша экосистема или промысловые объекты. Объединение умных устройств на базе сетевой архитектуры EtherNet/IP - эффективный способ передачи на ваши объекты алгоритмов и команд управления, благодаря которому вы сможете управлять ими более эффективно.

Создание качественных данных

Недостаточно просто обеспечить доступ к данным. Необходимо найти данным практическое применение.

Из-за большой протяженности нефтегазовых промыслов данные имеют разные уровни надежности. Это означает, что некоторые данные поступают более оперативно и отличаются большей достоверностью, чем другие. Если это как раз ваша ситуация, вы можете использовать периферийные вычисления и системы IoT в качестве буфера данных.

Также некоторые нефтегазовые компании используют только журналы данных с отметками времени. Но ваша система должна собирать и данные о событиях. Это позволит вам узнавать о важных событиях и включать их в программные приложения, чтобы ими можно было лучше управлять.

Начало работы

Перед тем как начать проектировать или внедрять систему, необходимо проанализировать свою текущую производственную инфраструктуру. Это поможет вам выявить все недостающие данные и технологии, которые предстоит восполнить.

Ваша система должна быть спроектирована на базе технологий с открытой архитектурой. В этом случае вам будет несложно подключиться не только к системам своего главного поставщика средств автоматизации, но и к любым внешним системам, которые вам могут потребоваться сейчас или в будущем.

Безопасность имеет первостепенное значение. Ваша система должна быть безопасной на всех этапах: от сбора первичных данных до отправки информации пользователям.

И наконец, не забывайте, что нет необходимости разворачивать всю систему сразу. Вы можете начать с одного проекта, а потом расширять систему по мере ее окупаемости.

Например, одна нефтегазовая компания внедрила ПЛК и человеко-машинный интерфейс от Rockwell Automation на одной из своих кустовых площадок, чтобы использовать системы автоматизированной добычи и сэкономить средства, не допустив закачку лишних реагентов в скважины рабочими. Это оказалось возможным за счет изменения парадигмы архитектуры системы, в результате которого все приложения для оптимизации скважин и обработки производственных данных стали работать на одном контроллере. Благодаря тому, что все данные были собраны в одном месте и инженеры-технологи получали их в реальном времени, они могли оперативно выявлять проблемы с закачкой реагентов. Благодаря системе сотрудники также могли видеть, на каком этапе в цикле оптимизации скважины они находятся, и принимать более качественные решения. Кроме того, система повысила безопасность, снизив риск позднего обнаружения аварий.

Теперь компания планирует внедрить технологию на другом крупном промысле с большим количеством скважин и с первого дня использовать ее на новых площадках.

Другой пример: крупная национальная нефтяная компания решила перейти на цифровые технологии на одном из своих нефтяных месторождений. Компания с самого начала при поддержке Rockwell Automation выбрала и внедрила подходящие цифровые технологии, чтобы оперативно и безопасно получать качественные данные.

Результат: используя приложения для рабочих процессов и аналитики, работающие с качественными данными, компания смогла принимать правильные операционные решения, увеличив добычу более чем на 2% за один год. Теперь эта компания внедряет такие технологии на всех своих нефтяных промыслах.

Как избежать полного переоснащения производства?

Многие нефтегазовые компании хотят, чтобы добыча нефти и газа опиралась на знания. Но этого сложно достичь, если у вас нет качественных, точных и своевременных данных.

Вас должно обрадовать то, что нет необходимости тратить время и деньги на то, чтобы избавляться от всех старых технологий и заменять их на новые на всех объектах и для всех операций. Все, что вам нужно, - это подходящая система, которая соединит все ваши старые и новые объекты и активы и объединит их данные. Тогда вы сможете эффективно использовать возможности цифровой трансформации для своих нефтяных месторождений, трубопроводов и перерабатывающих заводов.

Emmanuel Guilhamon
Размещено 3 Апрель 2020 Кем Emmanuel Guilhamon, Oil and Gas Sales Manager EMEA, Rockwell Automation
  • Контакт:

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.