Защита от незапланированных простоев с прогнозной аналитикой

Как избежать незапланированных простоев

Незапланированные простои — это непростая проблема.

Например, в прошлом году один из сотрудников компании-производителя бумажных полотенец и туалетной бумаги рассказал мне такую историю. Компания установила большую многодвигательную приводную систему с мощными преобразователями, работающими на линии для производства санитарно-бытовой бумаги. В конце линии вся бумага сматывалась в один большой рулон, который выглядел как огромный рулон туалетной бумаги.

Спустя 12 лет начались различные отказы модулей преобразователей, в некоторых случаях — вплоть до полного выхода из строя. Если один из приводов машины отключался, и вращение рулона прекращалось, бумага начинала рваться, создавая завалы, приводившие к остановке машины.

После этого приходилось удалять обрывки бумаги и повторно заправлять машину — медленно перезапуская ее и протягивая материал через все валки машины.

Разумеется, при этом выполнялась диагностика и замена неисправного модуля преобразователя. Это приводило к многочасовым незапланированным простоям и снижению производительности.

Хуже того, преобразователи выходили из строя каждые несколько месяцев, что стоило этой компании значительной упущенной прибыли.

Хорошая новость заключается в том, что большинство незапланированных простоев в такой ситуации можно предотвратить. Каким образом?

Что такое технология TotalFORCE®?

Прогнозная аналитика изменяет расклад сил в системах с преобразователями высокой мощности

Наверняка вы слышали о промышленном интернете вещей (IIOT). Преобразователи можно рассматривать именно как одну из «вещей» IIOT.

В настоящее время преобразователи со встроенными функциями прогнозной аналитики могут защититься от значительной части незапланированных простоев. Например, у преобразователей есть встроенные вентиляторы охлаждения, защищающие их от перегрева. Если один из таких вентиляторов перестает работать, преобразователь перегревается и выходит из строя, что, как вы уже догадались, приводит к незапланированному простою.

Технология TotalFORCE® — один из способов решения этой проблемы, предусматривающий моделирование расчетного срока службы вентилятора. Такая аналитическая модель — не просто счетчик, так как она учитывает температуру окружающей среды (датчики встроены в модули преобразователя) и измеряет скорость вращения вентилятора. Снижение скорости вращения вентилятора является показателем неисправности его подшипников.

Прогнозная модель обслуживания передает уведомление по сети EtherNet/IP в систему управления, когда вентилятор достигает определенного процента своего расчетного ресурса: по умолчанию это 80%.

Подключенная система может передать отделу технического обслуживания уведомление о необходимости замены вентилятора во время следующей плановой остановки, что позволит избежать незапланированного простоя.

Кроме того, подключенную систему можно использовать для автоматической проверки наличия запасных частей и их заказа по мере необходимости.

Интеллект в умном производстве

Дополнительные прогнозные модели

Кроме того, технология содержит прогнозные модели для конденсаторов и IGBT-транзисторов, входящих в состав силового модуля преобразователя.

Эти прогнозные модели также учитывают температуру окружающей среды, температуру радиатора и нагрузку.

Опять же, преобразователь запрограммирован передавать сообщение, когда расчетный срок службы этих компонентов подойдет к концу.

Аналитические возможности увеличивают работоспособность оборудования

Такие аналитические возможности позволяют пользователям избегать незапланированных простоев, наподобие описанных для бумагоделательной машины в начале этой статьи.

Кроме того, прогнозные модели позволяют оптимизировать затраты на техническое обслуживание.

Например, если один из преобразователей машины работает с небольшой нагрузкой в течение большей части своего рабочего времени, силовой модуль потребует замены гораздо позже, чем если бы преобразователь работал с номинальной нагрузкой и при более высокой температуре.

Если вы располагаете всей необходимой информацией об устройствах, подключенных к вашему оборудованию, вы сможете улучшить планирование затрат на техническое обслуживание.

Профилактическое обслуживание — это один из способов, которым технология TotalFORCE помогает справляться с проблемами преобразователей частоты высокой мощности.

Josh Olive
Размещено 18 Февраль 2019 Кем Josh Olive, Power Control Area Manager, Rockwell Automation
  • Контакт:

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.