Почему компаниям, перешедшим на цифровые технологии, быстрее всех удается реагировать на проблемы, возникшие в связи с коронавирусом

Как действовать при пандемии коронавируса?

Объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса (COVID-19) создало беспрецедентную ситуацию. Вот уже несколько поколений не сталкивались с подобным. Влияние пандемии ощутили на себе люди по всему миру, при этом экспоненциальное распространение инфекции сильно сказывается на способности здравоохранения справляться с потоком инфицированных.

Чтобы взять инфекцию под контроль, ограничить ее распространение и оказать медицинскую помощь инфицированным, требуются и принимаются срочные меры. Часто можно слышать в новостях фразу «сглаживание кривой», под которой подразумевается стратегия снижения нагрузки на здравоохранение путем ограничения передачи вируса и защиты наиболее уязвимых слоев нашего общества.

В отсутствие вакцины многие страны ввели жесткие правила, направленные на изоляцию людей: карантин или комендантский час, причем некоторые из них, включая Китай, Данию и Ирландию, смогли отреагировать быстро, закрыв школы и приостановив второстепенные перемещения и сферы деятельности.

Помимо соблюдения социальной дистанции, остановить вспышку COVID-19 помогает использование таких средств защиты, как гели для рук и санитайзеры на спиртовой основе, маски для лица и наборы для тестирования. Учитывая то, что при заболевании наибольшую угрозу вирус представляет для дыхательной системы, для лечения крайне важно наличие аппаратов ИВЛ. Однако из-за резкого повышения спроса на все эти изделия наблюдается их острая нехватка.

Оперативное реагирование в чрезвычайной ситуации

Главными действующими лицами, на которых обращено основное внимание, справедливо оказались врачи, борющиеся с вирусом на передовой.  Но мы также наблюдаем рождение невероятных инновационных решений в производственной сфере. Компании ищут решения, которые помогли бы им справиться с проблемами, возникшими из-за COVID-19.

Это происходит в разных сферах, например, обычные ликероводочные заводы начинают выпускать спиртовые гели для больниц, а автомобильные и аэрокосмические компании перепрофилируют свои производственные мощности и цепочки поставок, чтобы удовлетворить возросший спрос на аппараты ИВЛ.

И, конечно, предприятия медико-биологической отрасли, которые изначально производили эту жизненно важную продукцию, сейчас наращивают объемы производства, а фармацевтическая отрасль пытается в ускоренном режиме найти вакцину.

Столь оперативное реагирование со стороны этих компаний на создавшуюся ситуацию стало возможным благодаря инициативам по переходу на цифровые технологии и решениям в рамках Единого предприятия. Возможности, предоставляемые этими технологиями, позволили руководителям принимать такие решения и действия, о которых нельзя было и подумать во время прошлых мировых кризисов.

Цифровые технологии принимают вызов

Компании, перешедшие на цифровые технологии, лучше адаптируются к насущным потребностям, продолжая производить другую важную продукцию. В частности, есть три сферы, где технологии играют жизненно важную роль, помогая компаниям вносить вклад в общее дело:

1. Безопасность и непрерывность деятельности

Для компаний безопасность персонала всегда стоит на первом месте, но определение «безопасности» сейчас изменилось. Теперь оно включает соблюдение социальной дистанции, чтобы предотвратить заражение сотрудников. Офисным сотрудникам работать из дома относительно просто, тогда как на производствах обычно требуется присутствие на месте операторов и инженеров.

Также для производственных компаний важно обеспечивать непрерывность технологических процессов. Потребности людей не меняются даже в разгар кризиса. Для фармкомпаний это особенно очевидно, потому что людям по-прежнему необходимы другие важные, а порой и жизненно необходимые препараты. Но в условиях кризиса очень сложно поддерживать производственные линии в работающем состоянии и поставлять препараты на рынок. 

Возможное решение: технологии удаленного управления

Компаниям, способным удаленно управлять своими основными процессами, гораздо проще обеспечивать безопасность на производстве и принимать меры для сохранения непрерывной деятельности. Например, используя технологии дополненной реальности (AR), операторы оборудования получают доступ к пошаговым инструкциям прямо на своих смартфонах или носимых электронных устройствах, таких как умные очки.

Эти технологии также позволяют инженерам удаленно отдавать указания производственному персоналу, находящемуся на площадке. Это может пригодиться для продолжения производственных процессов и адаптации технологических линий в условиях соблюдения социальной дистанции. Кроме того, с помощью таких технологий технические специалисты поставщиков критически важного оборудования могут удаленно находить неисправности и оказывать техническую поддержку производствам.

2. Удовлетворение возросшего спроса

Перед вспышкой коронавируса в запасе у Национальной службы здравоохранения было 8 175 аппаратов ИВЛ. Теперь ей срочно потребовалось намного больше единиц этого оборудования. Раньше Китай выпускал 60% всех масок для лица в мире. Теперь перед всеми компаниями встала задача нарастить объемы производства и поставок для удовлетворения срочных потребностей.

Возможное решение: связь между всеми этапами производства и интернет вещей

Такие технологии, как продвинутая аналитика цифровизированного производства, позволяют компаниям точно планировать, насколько им следует нарастить производство в соответствии с рыночным спросом и дают возможность принимать решения, опираясь на фактические данные.

Они дают понимание того, как работают их технологические линии в реальном времени, где есть потери производительности, какие действия создают препятствия, какому оборудованию требуется профилактическое обслуживание и какие технологические усовершенствования можно выполнить. Для этого компании должны повсеместно внедрять коммуникации на производстве, чтобы можно было сопоставлять с контекстом большие объемы данных, генерируемые подключенными устройствами. Тогда такие инструменты, как аналитика данных, будут приносить реальную пользу.

В этом случае ускорить принятие решений также поможет искусственный интеллект (AI), потому что он особенно эффективен при наличии больших объемов информации, обрабатывая многовекторные данные со скоростью, немыслимой для человека. Он также широко используется на этапе поиска новых лекарств и может существенно сократить время, которое потребуется для создания вакцины от COVID-19. Я еще вернусь к этой теме далее в блоге.

3. Гибкость и передача знаний

Автомобилестроительные предприятия не обладают опытом производства аппаратов ИВЛ, и для его освоения им придется значительно изменить свои производственные линии и цепочки поставок. Кроме того, их инженерам придется освоить выпуск совершенно новой продукции.

Возможное решение: гибкие технологические линии

Производственные линии предприятий, внедривших такие технологии, как интеллектуальные конвейеры с независимым перемещением кареток (ICT), отличаются большей гибкостью. Эти технологии позволяют компаниям быстро адаптироваться к изменениям спроса и добиваться более высокой производительности, а также выполнять переналадку оборудования за гораздо меньшее время, чтобы производить новую продукцию в больших объемах. Более высокая степень автоматизации означает меньший объем работ на месте по сравнению с традиционными технологическими линиями, благодаря чему завод может работать с минимальным количеством персонала.

Значение скорости

Мы все сейчас находимся в беспрецедентной ситуации. И каждому из нас отведена определенная роль в ее разрешении. Отрадно видеть, как представители производственной отрасли работают вместе, чтобы как можно быстрее остановить распространение COVID-19. Сегодня скорость - это самое важное слово: скорость изоляции людей, скорость производства, скорость наращивания объемов поставки жизненно важной продукции, необходимой для борьбы с вирусом.

Я вижу, что компании, которые уже вложились в цифровые технологии, то есть успешно внедрили коммуникации в офисах и на производствах, способны обеспечить непрерывность своей деятельности и реагировать быстрее других на стремительно меняющиеся условия рынка.

Благодаря наличию у них технологий  удаленной работы, принятия решений на основе анализа данных и гибкого производства, они хорошо приспособлены для быстрых перемен и адаптации своих производств и цепочек поставок к стоящими перед ними задачами, что дает всем нам высокие шансы на сглаживание кривой заболеваемости.

Billy Sisk
Размещено 4 Май 2020 Кем Billy Sisk, Life Sciences Industry Manager EMEA, Rockwell Automation
  • Контакт:

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.