Индустрия 4.0: задачи и риски

Индустрия 4.0: задачи и риски

Индустрия 4.0 и промышленный Интернет вещей — многообещающие концепции, для реализации которых необходимо объединить все объекты инфраструктуры компании. Традиционный подход к управлению предприятием был основан на раздельном использовании систем операционных (ОТ) и информационных (ИТ) технологий. С течением времени благодаря технологическим улучшениям эти две области постепенно сближались, пока не объединились в одну.

При правильной конфигурации такое объединение объектов инфраструктуры обеспечит компаниям преимущества, в том числе позволит сэкономить время и финансовые ресурсы.

Оно позволит выполнять контроль, планирование, а также техническое обслуживание и ремонт в режиме реального времени, поскольку собранные данные будут доступны незамедлительно. Однако упрощенный доступ к данным, взаимозависимость и взаимосвязь систем подразумевает определенные риски.

Основные задачи и риски

  • Безопасность. Объединение систем представляет собой угрозу для безопасности, в частности, с точки зрения защиты данных. Данные должны быть надежно защищены как от прямых внешних хакерских атак, так и от непреднамеренных утечек информации, связанных, например, с недостаточной компетентностью или ошибками персонала. Кибербезопасность особенно важна для инфраструктур управления, которые имеют критическое значение для функционирования (предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии и газа), а также для инфраструктур, в которых существует риск возникновения ситуаций, опасных для окружающей среды и здоровья людей (химические заводы, атомные электростанции и т. д.).
  • Пригодность к испытаниям. Каждая новая внедряемая система или каждое изменение, внесенное в систему, должны быть предварительно испытаны в производственных условиях, чтобы убедиться в их безопасности и надежности работы в различных ситуациях. Испытания всегда были одним из важнейших этапов процесса внедрения изменений даже в эпоху использования отдельных ОТ- и ИТ-систем. После полной интеграции и цифровизации всех систем компании испытания стали намного более сложной задачей, чем раньше.
  • Использование искусственного интеллекта. для автономного управления, а также для осуществления интеллектуального и прогнозного технического обслуживания и ремонта, управления процессами оптимизации и принятия решений и повышения уровня безопасности (например, распознавание лиц или голоса) – один из часто обсуждаемых трендов. Для правильного функционирования алгоритмов искусственному интеллекту необходимо пройти этапы «обучения» или «тренировки» с использованием образцов данных. Однако получение таких образцов данных также является непростой задачей. Необходимо не только собрать соответствующее количество релевантных данных для обучения, но также доказать, что собранные данные содержат всю необходимую информацию о критически важных состояниях системы и позволяют успешно выполнить ее испытания.
  • Обеспечение соответствия и стандартизация. TВ секторе промышленной автоматизации внедряются все более строгие нормативные требования, направленные на защиту здоровья людей и окружающей среды. Важно понять, что концепция Индустрии 4.0 представляет собой целую группу стандартов, которые продолжают дополняться и совершенствоваться. В ответ на существующие тенденции и требования Rockwell Automation постоянно совершенствует одну из концепций Индустрии 4.0, получившую название Единое предприятие. Мы предлагаем клиентам самые современные возможности подключения, обеспечивающие соответствие самым строгим требованиям в сфере надежности и безопасности производства.

Индустрия 4.0 предоставляет множество новых фантастических возможностей, которые станут доступными только после грамотной цифровизации и объединения всех систем компании.

Gennady Bylov
Размещено 25 Ноябрь 2019 Кем Gennady Bylov, Country Sales Manager Russia & CIS, Rockwell Automation
  • Контакт:

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.