Женщины в инженерном деле? Разумеется!

Женщины в инженерном деле? Разумеется!

Я работаю в Rockwell Automation больше 30 лет и всегда была в меньшинстве — женщина-инженер в мужском коллективе.

Практически все это время я проработала коммерческим инженером. Я помогаю заказчикам проектировать машины, которые могут делать что угодно: от наполнения банок газированными напитками до перемещения кабинок американских горок.

За последние годы ситуация значительно улучшилась: женщин теперь воспринимают как полноценных специалистов. Но в то же время доля женщин-инженеров не особенно изменилась: сегодня в Великобритании она составляет всего 9%.

К счастью, давно забыты времена, когда при моем входе в зал совещаний раздавался удивленный шепот. И уже много лет я не слышу в свой адрес: «Вы женщина!».

Как член Общества женщин-инженеров компании Rockwell Automation и Совета женщин-специалистов (PWC), я убеждена, что нам необходимо привлекать молодых девушек к изучению точных наук и инженерного дела. Они должны понимать, что инженерное дело — это не только физика и компьютерные технологии и что в этой сфере есть масса увлекательных возможностей для самореализации.

Изделия должны не только выполнять определенные функции, но и радовать глаз, вызывать приятные ощущения. Нужно продвигать товары и услуги на рынке и продавать их. Инженер — это не только тот, кто пишет программный код или орудует отверткой.

Женщинам нет равных в способности наглядно представлять предметы, общаться и понимать чувства другого человека. Кроме того, мы прекрасно справляемся с инженерными задачами, которые всегда считались мужской работой.

Мы выстраиваем отношения с заказчиками и разбираемся с проблемами не хуже любого мужчины. Помогая заказчикам, мы можем хорошо зарабатывать и, что самое главное, получать удовольствие от своей работы.

Когда я училась в школе и мечтала стать инженером, мне говорили: «Глупости! Эта работа тебе не подходит». Я очень рада сейчас, что тогда не стала прислушиваться к этим советам.

Такие проекты, как PWC, призваны разрешить те проблемы, с которыми будут сталкиваться поколения женщин в будущем. Мне кажется, что в мире, где женщины нередко становятся государственными лидерами, нашей промышленности пора осознать, что мы можем управлять бизнесом, людьми и проектами не хуже мужчин. Возможно, мы немного другие, но наш потенциал представляет не меньшую ценность. Нам нужно только дать шанс!

У кого-то слово «инженер» вызывает в воображении образы рабочих комбинезонов, защитной обуви, почерневших ногтей и разводного ключа, торчащего из заднего кармана.

Но в действительности это не так. Да, у меня есть защитная обувь, и я надеваю ее при посещении заводских цехов. Но в повседневной жизни я хожу на работу в туфлях на высоком каблуке и с сумкой для ноутбука (хотя, конечно, в моей дамской сумочке всегда найдется место для отвертки).

Я хозяйка своей жизни, и мне очень это нравится!

Вот мои главные советы для девушек:

  1. Принимайте самостоятельные решения, не позволяйте другим решать за вас. Вокруг столько возможностей: проходите стажировки, знакомьтесь с женщинами-инженерами, посещайте мероприятия FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology — За популяризацию науки и техники).
  2. Быть инженером не значит быть мужчиной. Оставайтесь женщиной, и вы сможете привнести особенные преимущества в общее дело.
  3. Инженерное дело — это отличная работа! Это так же круто, как быть Селеной Гомес или Джиджи Хадид. Поверьте: если вы выберете своей профессией инженерное дело, никто не будет над вами смеяться.

Если вы хотите больше узнать обо мне и о том, как мне удалось получить работу, о которой я мечтала, пришлите мне сообщение, свяжитесь со мной в LinkedIn или прочитайте о культуре вовлечения на сайте Rockwell Automation.

Lynn Siggins
Размещено 25 Сентябрь 2017 Кем Lynn Siggins, Commercial Engineer UK, Rockwell Automation
  • Контакт:

Подписаться

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.