Дополнительная экономия в покрасочном цехе

Дополнительная экономия в покрасочном цехе

Предприятия по сборке автомобилей печально известны большими объемами потребляемой электроэнергии. Из всех операций по сборке больше всего электроэнергии расходует покрасочный цех. Разумеется, в этом нет ничего нового для специалистов автомобильной промышленности, которые работают над повышением эффективности покрасочных участков. 

В последние годы производители автомобилей добились больших успехов за счет значительного прогресса в технологиях окраски. Новые разработки, например, трехслойная мокрая покраска, заменили традиционные энергоемкие режимы отверждения. Трехслойная мокрая система сокращает выбросы летучих органических соединений и позволяет обойтись без традиционных печей, использовавшихся для сушки каждого слоя краски перед нанесением следующего слоя. Три слоя лакокрасочного покрытия (грунт, базовое покрытие и чистовое покрытие) наносятся по влажному предыдущему слою. 

Однако производители автомобилей могут сэкономить еще больше и лучше адаптироваться к требованиям производств с широким модельным рядом за счет инновационного подхода к выпрямителям для окраски.  

Выпрямители, используемые в процессе электростатического нанесения лакокрасочных покрытий, вырабатывают постоянный ток (DC), необходимый для нанесения краски. Большие выпрямители индивидуальной конструкции в традиционных системах подают напряжение на большие участки, включающие до десяти анодов. Такие сложные системы отличаются высокой стоимостью, большими затратами времени на монтаж и сложностью обслуживания. По сути, для ремонта стандартного покрасочного выпрямителя необходимо останавливать производство.   

Также традиционные покрасочные выпрямители работают непрерывно – и регулировка напряжения под различные типы кузовов часто оказывается нелегкой задачей. Это может привести к проблемам с качеством покрытия и бесполезному расходу энергии, особенно на предприятиях, собирающих разные модели автомобилей. 

Есть способ лучше. Компания Rockwell Automation предлагает модульное управление анодами для покрасочных выпрямителей, новое стандартное решение, основанное на технологии преобразователей PowerFlex® Allen-Bradley®.  

Простыми словами, благодаря нашей стандартной запатентованной системе регулирования напряжения и частоты (AVAF), мы настроили преобразователи PowerFlex серии 750 для работы в режиме источника постоянного тока. Решение Rockwell Automation, более компактное, чем традиционные покрасочные выпрямители, позволяет реализовать модульный подход, при котором каждый небольшой выпрямитель управляет всего двумя анодами. В результате система отличается исключительно высокой отказоустойчивостью, позволяя отключить вышедший из строя модуль и продолжить работу на время его ремонта.  

Благодаря модульной конструкции и продвинутым функциям управления система отслеживает коды моделей при поступлении автомобилей в камеру электростатического осаждения и автоматически регулирует вольт-амперную характеристику в соответствии с параметрами модели. Кроме того, напряжение выпрямителя значительно снижается в период между прохождениями автомобилей через систему. 

Поскольку модульная конструкция меньше и легче традиционных выпрямителей, она станет идеальным выбором для новых предприятий, для которых важна экономия площадей. Кроме того, она прекрасно подойдет для реконструкции с интеграцией в существующую инфраструктуру.  

Поскольку решение основано на технологии PowerFlex, сервисная служба может использовать проверенные возможности контроля и поиска неисправностей, знакомые по другой продукции компании Rockwell Automation.  

Первые поставки покрасочных выпрямителей Rockwell Automation показали обнадеживающие результаты. На заводе, производящем 225000 автомобилей в год, ежегодная экономия энергии оценивается в 150000–200000 долларов США. А улучшенный контроль толщины покрытия на кузовах различных типов позволяет дополнительно сэкономить до 1,5 млн. долларов США в год на стоимости лакокрасочных материалов.  

Узнайте больше о модульном управлении анодами в покрасочных выпрямителях – а также о том, как решения Rockwell Automation оптимизируют автомобильные заводы по всему миру.  

Bill Sarver
Размещено 5 Декабрь 2016 Кем Bill Sarver, Senior Consultant, Global Automotive Industry, Rockwell Automation
  • Контакт:

Blog

Блоги помогают нашим сотрудникам и приглашенным экспертам держать вас в курсе новостей в отрасли и позволяют узнать о последних технических новинках.