Адаптивная настройка преобразователей поможет бороться с резонансом

Адаптивная настройка поможет бороться с резонансом

Иногда на производстве становится страшно: внезапно машина начинает шуметь и подпрыгивать так сильно, будто она вот-вот развалится на части.

Такие происшествия могут быть следствием механического резонанса в нагрузке двигателя. Многие факторы проектирования могут повлиять на резонанс: физические размеры, материалы или способ монтажа. И даже если рабочие могут быстро скорректировать настройки, чтобы возобновить производство, проблемы, возникающие из-за резонанса, оказывают долгосрочное влияние на ваше оборудование — и на ваш бизнес.

Традиционные способы устранения резонанса зачастую снижали производительность или приводили к перерасходу энергии.

Новые низковольтные преобразователи частоты с функцией адаптивной настройки способны противостоять резонансам и помогают вам производить больше, а тратить меньше. Не прерывая работу, преобразователь выявляет проблему и применяет подходящее решение — то, которое приведет к повышению производительности станка с учетом его отличительных особенностей.

Эти интеллектуальные устройства стоят на страже вашего спокойствия, неусыпно оберегая ваши машины от нежелательных резонансов. Если они замечают проблему, они могут подать сигнал тревоги или даже самостоятельно справиться с ситуацией. Помогая бороться с резонансом, эти преобразователи позволяют оборудованию дольше оставаться в строю, снижая расходы на ремонт и затраты энергии.

Сохраните потенциал своего оборудования

Резонанс — следствие решений, принятых или не принятых конструктором на этапе проектирования. К распространенным причинам резонанса относятся размер и материал нагрузки, ее форма и величина. Менее распространенные включают в себя неточности изготовления и сборки, а также характеристики двигателя. Параметры резонанса могут меняться со временем из-за нормального износа оборудования. Среди наиболее уязвимого оборудования — машины с длинными валами или большими инерциальными массами, например, намоточные устройства.

Раньше для устранения резонанса снижали коэффициенты усиления регуляторов. Этот способ, конечно же, устранял вибрации и шум, но при этом еще и снижал производительность оборудования. Со временем это сказывалось на эффективности предприятия в целом и снижало скорость устранения неполадок.

Преобразователи частоты с функцией адаптивной настройки используют расширенные аналитические возможности для непрерывного поиска и выявления различных типов резонансов. Преобразователи могут предупреждать операторов о появлении проблем в режиме реального времени, тем самым предоставляя им возможность действовать без промедления. Более продвинутые модели преобразователей способны применять специальные фильтры для устранения резонанса вместо снижения коэффициентов усиления регуляторов.

Возможность автоматического устранения неполадок позволяет поддерживать ожидаемо высокий уровень производительности: в зависимости от параметров нагрузки при использовании адаптивной настройки наблюдался рост производительности в два-четыре раза.

Кроме того, преобразователи частоты с функцией адаптивной настройки позволяют непрерывно следить за резонансами и планировать ремонт, если он потребуется. Это позволит вам организовать работу более эффективно и устранять неполадки заранее, во время плановых остановок оборудования, вместо того чтобы срочно ремонтировать машины в процессе производства.

Чтобы узнать больше о преобразователях с функцией адаптивной настройки, прочитайте про наши новые преобразователи частоты PowerFlex® 755T с технологией TotalFORCE®.

Brian Fast
Размещено 12 Август 2019 Кем Brian Fast, Senior Project Engineer, Rockwell Automation
  • Контакт:

Контакт

Компания Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительным опытом в проектировании, реализации и поддержке проектов автоматизации.

Подписаться

Откройте для себя продукты, а также инновационные решения и инструменты, о которым мы рассказываем.