Пресс-релизы 2017

Новые аналитические решения

Россия и СНГ
Контакты для представителей СМИ

Маркетинговые коммуникации
Анна Оганян
Специалист по маркетингу Россия и СНГ
Тел.: +7 495 956 04 64

Подписаться на Automation Today

Узнайте последние новости в области автоматизации и о решениях компании Rockwell Automation

Новые аналитические решения от Rockwell Automation масштабируются от отдельного устройства до целого предприятия

Чтобы запросить изображение в высоком разрешении, пожалуйста, воспользуйтесь инструментом Media Team.

24 марта 2017

Новые аналитические решения от Rockwell Automation масштабируются от отдельного устройства до целого предприятия


Упрощенный подход к аналитике преобразует данные в решения

К 2020 году промышленность будет производить около 15 триллионов гигабайт данных. С учетом расширения доступа к информации производители должны будут найти более эффективные и действенные способы ее использования. Rockwell Automation предлагает новые масштабируемые аналитические решения, стремясь ускорить и упростить для своих клиентов контроль за инвестициями в технологии автоматизации.

«Мы всегда считали, что в основе Единого предприятия лежит аналитика и сотрудничество, – говорит Джон Дженовези, вице-президент Rockwell Automation по информационному программному обеспечению и управлению процессами. – Расширяя ассортимент своих информационных решений, мы стремимся повысить доступность и соразмерность аналитических приложений для своих клиентов. Новые аналитические решения помогают нашим клиентам двигаться вперед к Единому предприятию, независимо от того, на каком этапе пути они находятся сейчас».

Новые предложения от Rockwell Automation расширяют возможности аналитики для устройств, станков и систем, а также предприятия в целом. При таком подходе аналитические данные вместе с контекстом формируются максимально близко к источнику принятия решения на соответствующем уровне архитектуры, что позволяет получить максимально полную информацию – от оконечных устройств до облачных хранилищ для различных новых приборов, устройств, локальных или облачных платформ.

К функциям новых решений относится дистанционный мониторинг, контроль производительности машин, контроль состояния устройств и диагностика, а также прогнозирование обслуживания, что позволяет компаниям более быстро, легко и последовательно использовать данные для принятия решений. На уровне предприятия решения от Rockwell Automation обеспечивают более эффективные способы интеграции данных, получаемых из цехов, в интеллектуальные бизнес-стратегии.

«Для любого производителя или промышленного предприятия системы управления являются местом, где рождаются данные, – добавляет Дженовези. – Выступая в качестве поставщика этих систем, компания Rockwell Automation предлагает несколько новых продуктов и услуг, которые могут помочь клиентам лучше понимать, анализировать и использовать данные».

«По нашим наблюдениям, компания Rockwell Automation значительно продвинулась в области аналитики и теперь занимает место, сравнимое с тем, которое она занимает в области систем управления производством / производственными процессами и внешних инструментов управления, – отмечает Мэтью Литтлфилд, президент и главный аналитик компании LNS Research. – Наши исследования промышленного интернета вещей и выводы аналитиков ясно свидетельствуют о том, что нужно повышать гибкость и масштабируемость в этой области. Отрадно видеть, что компании, подобные Rockwell Automation, говорят на языке промышленной аналитики».

Аналитика для устройств

Новое приложение FactoryTalk Analytics for Devices контролирует состояние и выполняет диагностику промышленных устройств. Оно сканирует промышленную сеть, распознает оборудование и выполняет аналитические функции, преобразуя полученные данные в готовые панели состояния и диагностики. Кроме того, система передает «карточки действий» на ваш смартфон или планшет, если устройство требует вмешательства.

По мере того как приложение находит информацию о связи устройств друг с другом, например, о топологии сети или причинах неисправностей, оно начинает лучше понимать систему, в которой работает, и получает возможность давать рекомендации по ее настройке. Например, если в системе установлен привод Allen-Bradley PowerFlex, приложение может направлять пользователям предложения по изменению конфигурации привода для поддержания оптимальной производительности, что, в свою очередь, поможет предотвратить потенциальные простои и назначить необходимые задания для специалистов по техобслуживанию.

Аналитика для производителей оборудования

На уровне машин облачное приложение FactoryTalk Analytics for Machines предоставляет производителям оборудования доступ к анализу производительности используемых систем, что поможет им поддерживать своих клиентов через облачное приложение FactoryTalk. С этой функцией производители оборудования смогут получить дополнительную выгоду от использования Единых технологий, улучшив результаты производства и сократив эксплуатационные расходы.

Аналитика для систем

Расширяя аналитические функции своих программ, которые уже включают с себя архивацию и визуализацию, компания Rockwell Automation предлагает решение для прогнозирования техобслуживания, способное сократить простои и эксплуатационные расходы. Используя новейшие алгоритмы машинного обучения, это решение способно предсказывать сбои еще до их возникновения и формировать заказы на техническое обслуживание, чтобы избежать дорогостоящих простоев.

Аналитика для предприятия

Для реализации дополнительных аналитических услуг на уровне предприятия облачная система FactoryTalk, построенная по принципам SaaS (программное обеспечение как сервис), использует технологию Microsoft Azure IoT для дистанционного мониторинга оборудования, архивации и отображения информации. Компании Microsoft и Rockwell Automation также работают над тем, чтобы внедрить бизнес-услуги Power BI, предназначенные для распознавания и объединения данных, а также для визуальной аналитики, на уровень аналитики устройств.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), крупнейшая в мире компания в сфере промышленной автоматизации и информатизации, повышает производительность своих заказчиков и способствует устойчивому развитию в мире. Головной офис Rockwell Automation находится в Милуоки, шт. Висконсин США, штат сотрудников составляет приблизительно 22 000 человек, которые работают с заказчиками более чем в 80 странах мира.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с пресс-центром.