Пресс-релизы 2016

IO-Link

Россия и СНГ
Контакты для представителей СМИ

Маркетинговые коммуникации
Анна Оганян
Специалист по маркетингу Россия и СНГ
Тел.: +7 495 956 04 64

Ведущее устройство и датчики IO-Link от компании Rockwell Automation для более эффективного производства

Чтобы получить картинку в высоком разрешении,
пожалуйста, отправьте сообщение
Наталье Савочкиной.

8 Февраля 2016

Ведущее устройство и датчики IO-Link от компании Rockwell Automation для более эффективного производства


Доступ операторов к датчикам позволяет получить больше полезных данных для принятия решений

Новое ведущее устройство IO-Link для систем Allen-Bradley POINT I/O и датчики IO-Link от компании Rockwell Automation не только выявляют неисправности машин, но и помогают увеличить их производительность. Эти продвинутые датчики легко настраиваются, контролируют состояние машин и обмениваются данными и диагностическими параметрами в реальном времени через общий протокол связи IO-Link.

Традиционные датчики просто отправляют информацию о своем состоянии, включенном или выключенном. При отказе датчика пользователь узнает о неполадке только по нарушениям на последующих стадиях технологического процесса. Датчики IO-Link обеспечивают постоянную передачу диагностической информации с производственной линии, помогая определить, когда необходимо проводить техническое обслуживание.

«Эти интеллектуальные датчики помогают создать умные машины для интеллектуального производства», – говорит Крейг Брокман, менеджер по маркетингу сенсорных систем в Rockwell Automation. «Наши датчики и устройства ввода/вывода с технологией IO-Link обеспечивают необходимые технологии для создания единого предприятия, объединяющего в себе информацию и управление. В результате мы получаем полный доступ ко всем эксплуатационным данным через систему Интегрированной Архитектуры от Rockwell Automation».

Без подключения к ведущему устройству новые датчики с технологией IO-Link работают так же, как и обычные датчики. При подключении их к ведущему устройству IO-Link с помощью того же трехпроводного кабеля пользователи могут получить доступ к дополнительным данным и настройкам.

Rockwell Automation – единственная компания, которая поставляет контроллеры, ведущие устройства и датчики IO-Link, которые при совместном использовании в составе единой системы обеспечивают простую интеграцию и дополнительные возможности. Ведущее устройство IO-Link обеспечивает связь датчиков с контроллером. Датчики общаются через простой протокол IO-Link с ведущим устройством, а система POINT I/O связывается с контроллером через EtherNet/IP, что позволяет пользователям по приемлемой цене управлять датчиками так же, как если бы они были подключены через Ethernet.

Кроме того, пользователи могут программировать датчики и контроллеры в одной среде проектирования. Программное обеспечение Rockwell Studio 5000 Logix Designer объединяет в одном интерфейсе элементы проектирования и управления, обеспечивая пользователям доступ к данным ввода/вывода и настройкам всех элементов системы Интегрированной Архитектуры.

Благодаря автоматической конфигурации оборудования настройки ведущего устройства и датчиков сохраняются и могут загружаться с контроллера при смене операции или замене компонентов. Система упрощает модернизацию производственных линий, снижая вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Благодаря сочетанию простой реализации с мощными информационными и диагностическими возможностями, интеллектуальные датчики с технологией IO-Link помогут оптимизировать оборудование сегодня и подготовить его к завтрашнему дню, сокращая простои и повышая производительность.

О компании Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), крупнейшая в мире компания в сфере промышленной автоматизации и информатизации, повышает производительность своих заказчиков и способствует устойчивому развитию в мире. Головной офис Rockwell Automation находится в Милуоки, шт. Висконсин США, штат сотрудников составляет приблизительно 22 000 человек, которые работают с заказчиками более чем в 80 странах мира.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с пресс-центром.