Системы безопасности технологических процессов

Защита людей, окружающей среды и важных систем управления

Защита персонала, процессов и окружающей среды остается значительной частью любой стратегии автоматизации. В любой отрасли существуют свои опасности и риски. Безопасность технологических процессов — серьезная проблема для тех, кто работает в обрабатывающей промышленности. Мы предлагаем широкий спектр решений, отвечающих уникальным требованиям к безопасности технологических процессов.

Соответствует ли ваша система ПАЗ современным стандартам?

Системы противоаварийной защиты играют ключевую роль в создании безопасного производства

Есть несколько основных способов для определения приемлемости существующей системы. В первую очередь следует определить все функции системы противоаварийной защиты и решить, какому уровню эффективности они должны соответствовать. Сюда входит определение требуемого уровня полноты безопасности (SIL) каждой аппаратной функции безопасности (SIF).

Узнайте больше о наших системах противоаварийной защиты

Функциональная безопасность технологических процессов

Бесплатное руководство по применению IEC61511

Документ по функциональной безопасности технологических процессов дает общее представление о функциональной безопасности непрерывных процессов и содержит рекомендации по применению стандарта IEC 61511. Это отраслевое применение стандарта IEC 61508, которое описывает управление безопасностью электрических, электронных и программируемых электронных систем на протяжении срока их эксплуатации.

  • Риски и их снижение.
  • Определение целевых показателей SIL.
  • Анализ защиты — LOPA
  • Проверка соответствия уровню SIL.

Управление турбинами

Повышение эффективности и обеспечение безопасности

Вы стремитесь сократить время запуска, увеличить цикл работы турбин, получить максимальную отдачу от своих активов и гарантировать безопасность рабочей среды.

Мы поможем. Мы установили тысячи систем управления турбинами по всему миру, от автономных регуляторов для паровых турбин до платформ с тройным резервированием в масштабах предприятия.

С помощью наших согласованных систем управления турбинами вы сможете добиться оптимального управления силовой установкой, чтобы:

  • улучшить стабильность и динамичность установки;
  • работать ближе к предельным режимам, увеличивая производительность;
  • защититься от перенапряжения, превышения скорости и связанных с этим повреждений

Услуги для технологических процессов

Мы предоставляем широкий спектр услуг, которые помогают повышать производительность, оптимизировать работу предприятия и улучшать финансовые показатели. Мы также предлагаем гибкие решения по поставке и поддержке системы PlantPAx® через глобальную сеть партнеров PartnerNetwork™ Rockwell Automation.

Подробнее об услугах Rockwell Automation

Обучение

Если вы инженер, оператор или специалист по техническому обслуживанию, повышение квалификации помогает улучшать показатели вашей работы и помогает получать новые знания. Мы предлагаем различные формы обучения, в том числе индивидуальные, на объекте заказчика, виртуальные и стандартные курсы под руководством инструктора.

Обучение технологическим процессам

Расскажите, как мы можем вам помочь.

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.