Ежегодно прокладываются километры новых трубопроводов, чтобы удовлетворить возрастающие потребности в транспортировке нефти, газа и нефтепродуктов. Возможность круглосуточной безопасной перекачки продукции имеет решающее значение независимо от того, автономный это трубопровод или нет, расположен он в безлюдной местности или в центре городской застройки.
Решения по автоматизации трубопроводов для перекачки углеводородов
Модернизируйте свое оборудование и воспользуйтесь преимуществами технологий единого предприятия для облегчения обслуживания, а также повышения надежности и безопасности своего оборудования.
Опыт и знания компании Rockwell Automation и участников нашей программы PartnerNetwork™ помогут вам в строительстве новых и модернизации имеющихся трубопроводов и систем. Совсем не обязательно решать сложные задачи самостоятельно. Мы всегда готовы прийти на помощь! Сотрудничество с надежным партнером, который может предоставить необходимые технологии, решения, сервисы и опыт, поможет обеспечить бесперебойную работу ваших трубопроводов.
Эффективная и безопасная эксплуатация трубопроводов
Решения от Sensia
В компании Sensia, совместно созданной компаниями Rockwell Automation и Schlumberger в октябре 2019 года, работает команда квалифицированных инженеров и руководителей проектов, понимающих ваши проблемы. Используя преимущества удобных инструментов и современных технологий, компания Sensia помогает заказчикам по всему миру разрабатывать решения, обеспечивающие работу трубопроводов с максимальной производительностью.
Кроме того, Sensia предоставляет различные инженерные услуги, которые позволят снизить риск, связанный с проектами, не выходя при этом за бюджетные и временные рамки.
Интегрируемые решения компании Sensia для сбора данных, управления и обеспечения питания для управления трубопроводами:
- системы безопасности трубопроводов;
- средства управления насосами и компрессорами;
- мониторинг состояния;
- системы SCADA;
- системы автоматизации терминалов;
- решения для измерения и управления устройствами для автоматической отгрузки продукции потребителям;
- решения для смешивания и отбора проб;
- решения для эксплуатации хранилищ.
Цифровые инновации в области эксплуатации трубопроводов
Интеллектуальное оборудование и технологии единого предприятия помогут вам достичь новых уровней эффективности и прибыльности при эксплуатации трубопроводов. С чего следует начать? Узнайте из нашей интерактивной брошюры, как мы помогаем трубопроводным компаниям по всему миру:
- контроль операций в режиме реального времени;
- обеспечение соответствия нормативным требованиям;
- полный контроль над операционной деятельностью;
- оптимизация расходов на энергоресурсы и обслуживание;
- оптимизация работы диспетчерской;
- применение аналитических данных в ходе эксплуатации;
- сокращение простоев.
Оптимизация работы трубопровода
Вам необходимо повышать эффективность и безопасность трубопровода, защищать рабочих и увеличивать дивиденды акционеров. Интеллектуальные технологии, в том числе такие как промышленный Интернет вещей, облачные вычисления и интеллектуальное ПО, могут оказать неоценимую помощь в выполнении этих задач.
Интеллектуальные технологии уменьшают издержки, обеспечивают соответствие нормативным требованиям, повышают безопасность
Мы можем предложить большое количество вариантов использования интеллектуальных устройств и технологии Интернета вещей. Однако иногда бывает трудно определить, с чего следует начать. Мы определили пять ключевых областей, в которых можно добиться значительного улучшения результатов за счет использования интеллектуальных технологий:
- данные о качестве;
- оптимизация расхода энергоресурсов;
- анализ причин сбоев;
- профилактический контроль;
- обслуживание на основании данных о текущем состоянии.
Средства управления компрессорами и насосами
Средства управления и аналитики для надежной и безопасной перекачки с низким расходом электроэнергии
С помощью наших решений для трубопроводов вы сможете сократить простои, повысить безопасность и уменьшить расход энергии.
Продукты и возможности
Широкий ассортимент решений для оптимизации производства
С помощью наших комплексных систем операторы могут отображать информацию везде, где бы они ни находились, и быстро принимать решения. С помощью передовых технологий наша компания способна полностью оснастить трубопровод цифровыми технологиями. Наши решения помогают получать полезные данные, к которым можно обращаться с различных устройств. Эти технологии позволяют повысить безопасность и эффективность работы благодаря защищенному удаленному доступу.