Давление со стороны рынка вынуждает владельцев предприятий использовать существующие и инновационные технологии для оптимизации производства. Оптимизация достигается за счет применения интеллектуальных датчиков и оборудования, а также дистанционного мониторинга и аналитики. С помощью наших технологий и решений Sensia для добычи на суше вы сможете сделать свое месторождение интеллектуальным и воспользоваться многими преимуществами, которые с этим связаны.
Эффективная, интеллектуальная и безопасная деятельность
Решения от Sensia
В совместной компании Sensia, созданной компаниями Rockwell Automation и Schlumberger в октябре 2019 года, работает команда квалифицированных инженеров и менеджеров процессов, понимающих ваши проблемы. Используя преимущества удобных инструментов и современных технологий, они разрабатывают решения, поддерживающие высокую производительность. При поддержке компании Sensia заказчики по всему миру смогли постепенно модернизировать свои неэффективные системы управления, обновить системы безопасности и оптимизировать процессы с помощью передовых решений для управления технологическими процессами.
Кроме того, Sensia предоставляет различные инженерные услуги, которые позволяют снизить риск, связанный с проектами, не выходя при этом за бюджетные и временные рамки.
Международная группа отраслевых специалистов компании Sensia готова предоставить вам стандартизованный проект системы для увеличения производства. Их опыт работы включает следующие области.
- Оптимизация добычи
- Автоматизация скважин
- Управление производством
- Управление операциями
- Управление системами питания
- Управление потреблением воды
- Технологическая безопасность
- Баланс бюджета и материалов
Автоматизация буровых установок
Повышенная безопасность, надежность и эффективность
Будь то разведка, разработка новых месторождений или поддержание уровня добычи — бурение находится в центре любой деятельности в нефтегазовой отрасли. Эффективность и безопасность буровых работ имеют первостепенное значение, что объясняет повышенное внимание к ним в современных условиях. Наши системы автоматизации для буровых установок помогают компаниям повысить точность работ, снизить издержки, увеличить время бесперебойной работы и обеспечить необходимый уровень безопасности.
Мы предлагаем широкий ряд проверенных, надежных технологий, от системы Integrated Architecture до интеллектуального управления двигателями, которые используются по всему миру в системах автоматизации буровых установок, в том числе в таких системах, как:
- системы управления буровыми работами;
- системы управления буровыми насосами и лебедками;
- интегрированный сбор данных.
Встраиваемое решение для управления и измерений
Упрощение системы автоматизации для кустовых скважин с использованием одного контроллера
Ваши многоскважинные системы скорее всего оснащены несколькими удаленными терминалами и различным оборудованием для обеспечения интеграции, поддержания сети и обеспечения безопасности. Наша модульная масштабируемая платформа с единым центром управления объединит все эти элементы. Таким образом, необходимо использовать всего одну систему для управления потоками нефти и газа и их измерения
Вам необходимо уменьшить количество удаленных терминалов, поддерживающих многоскважинные системы? Использование множества различных систем, брендов и поставщиков может существенно усложнить эксплуатацию установки. Также усложняет работу использование устаревших систем. Единая платформа предлагает модульное масштабируемое решение, позволяющее увеличивать количество скважин без добавления дополнительных удаленных терминалов. Эта архитектура отличается повышенной адаптируемостью, улучшенной интеграцией данных и позволяет сэкономить время и средства при установке. Другими словами, вы будете работать более эффективно.
Единая структура для получения информации и управления
Интеграция процессов управления и получения информации со всего предприятия позволяет оптимизировать добычу нефти и газа. Предоставляя сотрудникам удобный доступ к производству, различным площадкам или предприятиям, вы получите оптимальный визуальный контроль. В основе этой идеи лежит наша система Integrated Architecture®, предоставляющая различные инструменты автоматизации в единой инфраструктуре предприятия, что способствует повышению эффективности всех процессов.
Центральным элементом системы Integrated Architecture® является платформа управления Logix, сочетающая в себе функции управления процессами, приводами и безопасностью с необходимой вам масштабируемостью и эффективностью. Система дополняется программным обеспечением Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, объединяющим приложения для проектирования и строительства в одну сеть. Такая комбинация ресурсов поможет повысить производительность систем автоматизации, сократить расходы на протяжении всего жизненного цикла проекта и снизить совокупную стоимость владения.
Обеспечение безопасности в опасных условиях
Производство в опасных условиях, выдерживающее все испытания
Нефтегазовая промышленность хорошо известна своими удаленными и негостеприимными площадками, на которых находятся их производственные и перерабатывающие предприятия. Значительная часть электрического оборудования работает в средах, содержащих взрывчатые или горючие газы и материалы. Подобные условия требуют использования специально подготовленного оборудования. Не всем известно, что мы предлагаем широкий ассортимент продуктов, проверенных и сертифицированных для использования в опасных условиях.
Если вам необходимо электрооборудование, способное работать в опасных зонах класса 1 (раздел 1 или 2) или класса 2, мы готовы предложить промышленные системы управления Allen-Bradley, известные своей надежной и безотказной работой. К продуктам, работающим в опасных условиях, относятся переключатели, элементы управления, датчики, комбинированные пускатели и модули безопасности.