Loading

Автоматизация цементного завода

Автоматизация завода для производства и обработки бетона и цемента

На конкурентном рынке производства цемента совершенствование технологий имеет решающее значение для повышения производительности и прибыльности. Наряду со сложными задачами, которые ставят глобализация и строгие требования природоохранного законодательства, необходимо помнить о соответствии нормам качества. Также следует избегать незапланированных простоев и бесполезного расхода энергии. Наша команда компетентных профессионалов при поддержке масштабируемых технологий и решений для управления и информатизации помогут решить эти сложные задачи.

Получение ценности на каждом этапе производства цемента

Системы для повышения производительности и оптимизации энергопотребления

Ежедневно мы сталкиваемся с целым рядом трудностей. От снижения уровня выбросов и контроля энергопотребления до сокращения расхода энергии на тонну продукции с сохранением качества и оптимизации производства — решать приходится много вопросов. И рабочая среда не помогает в их решении. Интенсивность суровых условий работы и сложность производственных процессов в результате использования несопоставимых систем и недостатка информации в режиме реального времени только растет.

Звучит знакомо, не так ли?

К счастью, существует способ справиться с этими трудностями. Для оптимизации и поддержания критически важных операций на цементном заводе требуется опыт и современные интегрированные решения в области автоматизации. Мы предлагаем широкий ряд решений, которые обеспечивают защиту операционной деятельности и соответствуют требованиям, касающимся экономических и производственных показателей. Эти решения характеризуются масштабируемостью, гибкостью и простотой внедрения и способствуют повышению производительности и безопасности, а также снижению расходов и энергопотребления.

Решения, служащие для удовлетворения спроса на цемент

Эффективный проект и его реализация

Стандартный подход к управлению процессами уменьшает риски, связанные с проектированием; этот подход проще реализовывать, поддерживать и изменять. Распределенная система управления (РСУ) PlantPAx® — надежное масштабируемое решение для всего предприятия на основе информационных технологий. Оно идеально подходит в качестве новой системы или при осуществлении миграции со старой системы. РСУ PlantPAx обеспечивает современный подход к управлению процессами в цементной промышленности. Основные возможности

  • Предустановленная библиотека кодов контроллера, элементы экрана (глобальные объекты) и шаблоны экранов позволяют быстро собрать масштабное приложение.
  • В основе платформы лежат проверенные стратегии, богатый функционал и доказанная эффективность.
  • Интеграция международных стандартов, таких как цвет, функциональность и символы.
  • Функция изменения цвета — создавайте цветовую палитру для изменения цветов при отображении элементов экрана (глобальных объектов) и шаблонов.

Технологии управления для оптимизации производства

Комплексная технология, основанная на информации, сокращает себестоимость тонны продукции

Наши надежные решения позволяют оптимизировать все этапы производства цемента — от проектирования заводов до технического обслуживания, а также от карьера до упаковки и отгрузки товаров. Решения на базе информационных технологий, средства управления двигателями и функциональные рабочие станции оператора позволяют сократить выбросы и себестоимость тонны продукции, а также добиться необходимой функциональности. С помощью нашей системы интегрированной архитектуры Integrated Architecture® можно объединить множество способов управления в одной удобной для пользователя среде программирования. Устройства интеллектуального управления двигателями помогают защищать активы, улучшают работу двигателей и сокращают расход электроэнергии. Наш комплект программного обеспечения FactoryTalk® обеспечивает доступ к информации в режиме реального времени, необходимой для повышения гибкости и увеличения производительности.

Управление с прогнозированием по моделям для большей оптимизации

Если вы ищете способы оптимизации своей работы, мы рекомендуем попробовать управление с прогнозированием по моделям

Наше приложение для управления с прогнозированием по моделям (MPC) может применяться для оптимизации технологических процессов на любом этапе производства цемента. Это приложение:

  • обеспечивает оптимизацию дробления или измельчения;
  • предоставляет производственную информацию для снижения отклонений в технологических процессах, повышения производительности и сокращения расхода энергии на тонну продукции;
  • предоставляет информацию о пиролитической обработке или сушке для уменьшения отклонений в качестве продукции и повышения стабильности;
  • способствует увеличению объемов производства и стабильности технологических процессов и операций.
Узнайте больше об оптимизации процессов и прогнозировании по моделям (MPC)

Узнайте, как мы помогаем вашим коллегам.

Узнайте, какие преимущества получили ваши коллеги, внедрив наши технологии и решения

Компания Vulcan Materials Company стремится производить продукцию высшего качества, снижать расходы на материалы и энергоносители, а также соответствовать жестким требованиям природоохранного законодательства. Перед компанией также стоит цель постоянно повышать эффективность процессов и обеспечивать жесткий контроль с помощью существующей инфраструктуры оборудования и технологий. Тем не менее она столкнулась с ограничениями ручной оптимизации цикла тонкого размола. Целью компании был переход к автоматическому управлению технологическими процессами.

Другие технологии, которые могут изменить ситуацию

От управления двигателями и технологическими процессами до визуализации — везде интеграция имеет первостепенное значение

Интегрированная информатизация, управление технологическими процессами, управление двигателями и безопасность — все это очень важные направления. В наших решениях для производства цемента эти направления полностью интегрированы. Наша система интегрированной архитектуры в сочетании с управлением прогнозированием по моделям для дополнительной оптимизации поможет вывести ваши средства управления на новый уровень производительности.

Готовы пообщаться с консультантом Rockwell Automation?

Используя свой отраслевой опыт, мы поможем вам в разработке, внедрении и поддержке ваших средств автоматизации.

Рекомендовано для вас