Наши решения для автоматизации, управления технологическими процессами, а также сбора и обработки информации позволяют компаниям-производителям фармацевтической продукции добиться гибкости, оптимизировать производство и обеспечить соответствие стандартам.
Повышение производительности и прибыльности
Сокращение длительности производственного цикла и повышение эффективности производства
В условиях жесткой конкуренции, высоких требований к производству и строгих законодательных норм производители фармацевтической продукции испытывают острую необходимость в оптимизации производства. Перед фармацевтической отраслью ставятся сложные задачи. Для завоевания новых развивающихся рынков, для конкуренции с дженериками и получения максимальной прибыли от продукции, пока действует патент, как никогда важна скорость вывода продукции на рынок.
Чтобы построить единое предприятие, важно использовать преимущества интегрированной системы управления и информатизации. Возможность обеспечить связь и доступность информации в масштабах всей организации позволяет привести локальную деятельность в соответствие с глобальными требованиями и повысить эффективность всего предприятия.
Мы обеспечиваем доступ в режиме реального времени к важнейшим производственным данным и полной картине работы предприятия в целом. Это позволяет совершенствовать бизнес-процессы и улучшать доступ к производственной информации. Также вы можете улучшить интеграцию системы снабжения в масштабах всего фармацевтического предприятия.
Система управления производством PharmaSuite: управление производством в масштабе предприятия
Программное обеспечение с комплексным подходом к производству фармацевтической продукции
Как оптимизировать производственные процессы, повысить эффективность снабжения фармацевтическими ингредиентами, соблюдать все возрастающее количество нормативных требований, сократить сроки вывода продукции на рынок и достичь финансовых целей? Чтобы справиться с таким количеством разнообразных задач, требуется комплексное решение для производства фармацевтической продукции, работающее в масштабах всего предприятия. Такое решение для автоматизации, как ПО для управления производством PharmaSuite®.
Преимущества системы управления производством PharmaSuite
Система управления производством PharmaSuite™ обеспечивает своевременное производство первых партий продукции, сокращение складских запасов и затрат на работу с ними, а также поддерживает экономное производство и непрерывное улучшение процессов. Предлагаются масштабируемые приложения для следующих задач:
- управление производственными заказами;
- контроль качества;
- управление рецептурой;
- внеочередные проверки;
- отслеживание и контроль фармацевтической продукции.
Компания Mallinckrodt Pharmaceuticals обновляет систему
Сокращение простоев благодаря системе управления производством PlantPAx
Компания Mallinckrodt Pharmaceuticals производит специальную фармацевтическую продукцию и средства диагностической визуализации. Руководство компании обратилось к Rockwell Automation за помощью в решении нескольких проблем: устаревание системы управления, невозможность выполнять профилактическое обслуживание и значительные затраты времени на составление ежедневных производственных отчетов. Узнайте о внедренных решениях, благодаря которым компания сократила простои и улучшила доступ к данным.
Модернизация системы контроля состояния окружающей среды
Фармацевтическая компания радикально модернизирует систему управления состоянием окружающей среды
Oriola AB является второй по величине фармацевтической оптовой компанией в Швеции. Ей было необходимо усовершенствовать решение по контролю состояния окружающей среды, чтобы удовлетворить требования своих заказчиков и местного законодательства. Представители этой компании обратились к Rockwell Automation за современной архитектурой управления. В результате они получили решение, которое сокращает расход электроэнергии, обеспечивает лучший доступ к данным и позволяет с легкостью вносить усовершенствования, не вмешиваясь в аттестованные процессы.
Сокращение сроков вывода продукции на рынок и повышение эффективности
Решения для повышения качества продукции и улучшения гибкости
Для решения задач фармацевтической отрасли требуется более динамичное и гибкое производство. Наша компания предлагает интегрированные решения для управления и информатизации, увеличивающие производительность, повышающие эффективность и снижающие риски.