Защита персонала, процессов и окружающей среды остается значительной частью любой стратегии автоматизации. Через компанию Sensia, учрежденную совместно Rockwell Automation и Schlumberger, мы предлагаем решения, которые позволят вам удовлетворить все требования к безопасности технологических процессов. Sensia также предоставляет специализированные возможности поддержки проектирования, внедрения и развертывания комплексных решений технологической безопасности с привлечением сертифицированных инженеров по функциональной безопасности. Наша архитектура обеспечивает отказоустойчивость компонентов системы и возможности масштабирования, включая надежное, отказоустойчивое тройное модульное резервирование (TMR).
Система управления AADvance
Масштабируемые отказоустойчивые системы управления
Системы обеспечения безопасности технологических процессов часто требуют наличия нескольких уровней SIL, от SIL 1 до SIL 3, в одной системе управления. Для выполнения этих требований нужна недорогая масштабируемая система. Наша система управления AADvance® обеспечивает непревзойденную производительность и прибыльность, а также действительно распределенную архитектуру обеспечения технологической безопасности.
Системы управления Trusted
SIL 3 для крупных систем обеспечения безопасности технологических процессов
Trusted® — это контроллер с тройным модульным резервированием, обеспечивающий максимальную безопасность и работоспособность при любых обстоятельствах. Trusted обладает устойчивой к сбоям архитектурой, которая практически устраняет ложные срабатывания системы и обеспечивает высокую работоспособность в рамках неотъемлемых функциональных возможностей безопасности.
ControlLogix SIL 2
Решения с конфигурируемым контроллером системы безопасности
Решение ControlLogix® SIL 2 обеспечивает очень высокий уровень работоспособности для тех базовых систем управления технологическими процессами уровня SIL 2 или систем технологической безопасности, которые не допускают отключения системы.
Надежная и эффективная система безопасности процессов
Решения от Sensia
В совместной компании Sensia, созданной компаниями Rockwell Automation и Schlumberger в октябре 2019 г., работает команда квалифицированных инженеров, понимающих весь жизненный цикл обеспечения безопасности процессов. Многолетний опыт в сферах проектирования, развертывания и поддержки систем безопасности процессов позволяет Sensia предоставлять решения, которые помогут вам эффективно управлять своими мощностями без ущерба для безопасности.
Кроме того, Sensia предоставляет различные инженерные услуги, которые позволят снизить риск, связанный с проектами, не выходя при этом за бюджетные и временные рамки.
Интегрированные решения Sensia в сфере безопасности включают в себя:
- Проектирование и внедрение систем безопасности технологических процессов
- Функциональную безопасность технологических процессов
- Поддержка традиционных решений ICS Triplex