Защита персонала, процессов и окружающей среды остается важным аспектом любой стратегии автоматизации. Опасности и риски в промышленном производстве наряду с безопасностью технологических процессов являются одной из основных проблем для тех, кто работает в перерабатывающей промышленности. Мы предлагаем обширный портфель решений, которые подойдут под требования безопасности вашего уникального процесса. Эти решения предоставляются компанией Sensia — совместным предприятием, учрежденным Rockwell Automation и Schlumberger в октябре 2019 г.
Соответствует ли ваша система ПАЗ современным стандартам?
Есть ли более простой способ обеспечить безопасность вашего объекта? Да. У нас есть продукты, опыт и экспертные знания, которые позволят вам вывести свои инициативы по безопасности на качественно новый уровень. У нас имеются масштабируемые решения, отличающиеся отказобезопасностью и отказоустойчивостью и поддерживающие тройное модульное резервирование. Узнайте, как этот подход может быть задействован на вашем предприятии.
Системы противоаварийной защиты играют ключевую роль в создании безопасного производства
Есть несколько основных способов для определения приемлемости существующей системы. В первую очередь следует определить все функции системы противоаварийной защиты и решить, какому уровню эффективности они должны соответствовать. Сюда входит определение требуемого уровня полноты безопасности (SIL) каждой аппаратной функции безопасности (SIF).
Системы противоаварийной защиты
Functional Safety for Process
Free Guide on the Application of IEC61511
The Functional Safety for Process guide provides an introduction to functional safety for process applications and guidance in the application of IEC61511. This standard is the process industry-specific implementation of IEC61508 that covers the safety management of electrical, electronic and programmable electronic systems throughout their lifecycle.
- Risk and risk reduction
- Determining SIL targets
- Protection Analysis - LOPA
- SIL verification
Функциональная безопасность технологических процессов
Бесплатное руководство по применению IEC61511
Руководство по функциональной безопасности системных процессов дает общее представление о функциональной безопасности процессов и рекомендации по применению стандарта IEC 61511. Это отраслевое применение стандарта IEC 61508, которое описывает управление безопасностью электрических, электронных и программируемых электронных систем на протяжении срока их эксплуатации.
- Риски и их снижение
- Определение целевых показателей SIL
- Анализ защиты — LOPA
- Проверка соответствия уровню SIL.
Надежная и эффективная безопасность процессов
Решения от Sensia
В совместной компании Sensia, созданной компаниями Rockwell Automation и Schlumberger в октябре 2019 г., работает команда квалифицированных инженеров, понимающих весь жизненный цикл обеспечения безопасности процессов. Многолетний опыт в сферах проектирования, развертывания и поддержки систем безопасности процессов позволяет Sensia предоставлять решения, которые помогут вам эффективно управлять своими мощностями без ущерба для безопасности.
Кроме того, Sensia предоставляет различные инженерные услуги, которые позволят снизить риск, связанный с проектами, не выходя при этом за бюджетные и временные рамки.
Интегрированные решения Sensia в сфере безопасности включают в себя:
- Проектирование и внедрение систем безопасности технологических процессов
- Функциональную безопасность технологических процессов
- Поддержка традиционных решений ICS Triplex®
Reliable, Effective Process Safety
Solutions for the Oil and Gas Industry
Sensia, a JV created by Rockwell Automation and Schlumberger in October 2019, has a team of knowledgeable engineers who understand the entire process safety lifecycle in the oil and gas industry. Years of experience in the design, deployment and maintenance of process safety systems enable Sensia to deliver a solution that helps you operate your plant efficiently without compromising safety.
Sensia also provides a variety of engineering services that can help you reduce risk while helping keep projects on time and on budget.
Sensia’s integrated safety solutions include:
- Process Safety Systems Design and Implementation
- Functional Safety for Process
- ICS Triplex® Legacy Support
Как обновить имеющуюся систему обеспечения безопасности
Стратегия модернизации при обновлении систем обеспечения безопасности
Недавние события в обрабатывающей промышленности еще раз подчеркнули важность поддержания самых высоких стандартов безопасности. Эти события выявили потенциальные последствия серьезных нарушений безопасности для работников, окружающей среды и бизнеса. Компании и операторы, которые управляют своими производственными мощностями, требуют наивысшего уровня безопасности. Такой высокий уровень безопасности помогает защитить персонал, окружающую среду и активы, при этом обеспечивая максимальное время безотказной работы и минимальные нарушения в работе.
Причины модернизации системы обеспечения безопасности
Экономическая причина модернизации системы обеспечения безопасности
Решение модернизировать систему обеспечения безопасности на работающем предприятии никогда не принимается легко. Мотивы, лежащие в основе этого решения, зачастую сложны и зависят от многих факторов и заинтересованных сторон. У владельцев активов обычно есть ряд основных и дополнительных причин для обновления системы обеспечения безопасности.
Услуги по обработке
Мы предоставляем широкий спектр услуг, которые помогают повышать производительность, оптимизировать работу предприятия и улучшать финансовые показатели. Мы также предлагаем гибкие решения по поставке и поддержке системы PlantPAx® через глобальную сеть партнеров PartnerNetwork™ Rockwell Automation.
Обучение
Если вы инженер, оператор или специалист по техническому обслуживанию, повышение квалификации помогает улучшать показатели вашей работы и помогает получать новые знания. Мы предлагаем различные формы обучения, в том числе индивидуальные, на объекте заказчика, виртуальные и стандартные курсы под руководством инструктора.