Мы понимаем, что на пути к достижению своих производственных целей, удовлетворению потребностей заказчиков и сохранению конкурентоспособности в своей отрасли вам приходится решать сложные задачи. Обладая более чем 100-летним опытом в области промышленной автоматизации, мы предлагаем широкий спектр технологических решений для стоящих перед вами задач. Благодаря нашему опыту в области оптимизации периодических и непрерывных процессов, а также решениям и услугам для обеспечения безопасности вам будет намного легче достичь своих целей.
Наращивание производства и обеспечение высокой работоспособности
Автоматизация процессов на производстве в соответствии с вашими потребностями
Автоматизация технологических процессов необязательно должна быть единым для всех решением по поддержке критически важных производственных операций. Мы предлагаем широкий спектр технологических решений, которые используют методы и технологии для обеспечения безопасности производства и соответствуют экономическим и эксплуатационным требованиям. Эти решения отличаются гибкостью, их легко масштабировать и интегрировать. С их помощью ваша организация сможет повысить производительность и безопасность, снизить затраты и сократить расход электроэнергии. Опираясь на наш опыт в области технологических процессов, вы сможете повысить эффективность и обеспечить высокую работоспособность.
Управление и оптимизация в масштабах предприятия
Современные распределенные системы управления
Современная распределенная система управления (РСУ) строится на базе технологий управления в масштабе предприятия. Сегодня управление непрерывными и дискретными процессами, электроснабжением и безопасностью больше не должно быть разрозненным набором технологий. Теперь производители могут внедрять систему управления в масштабах всего предприятия.
Использование единых технологий автоматизации дает возможность легко интегрировать современную РСУ с производственными и бизнес-системами, что создает обширные возможности для оптимизации в масштабах предприятия. Такой подход обеспечивает рост производительности, снижение потребления энергии и общей стоимости владения современной РСУ. Наша система PlantPAx — ключевой компонент единого предприятия (Connected Enterprise), который делает все это возможным.
Снижение расходов и повышение производительности
Упреждающее управление по моделям и оптимизация
Многие технологические процессы отличаются нестабильностью показателей производства и рентабельности, вызванной различным качеством сырья, ограниченными возможностями оборудования, навыками операторов и изменениями условий окружающей среды. Наша технология упреждающего управления по моделям (MPC) использует программную платформу Pavilion8®. Эта технология представляет собой интеллектуальную надстройку над базовыми системами автоматизации, которая целенаправленно обеспечивает достижение коммерческих целей предприятия.
Наши решения на основе упреждающего управления по моделям отслеживают показатели производительности, поступающие с контроллеров. Осуществляется мониторинг таких ключевых показателей, как степень использования, ограничения по времени и отклонения от заданных целей. Эти показатели дают возможность напрямую оценивать качество, производительность и эффективность в сравнении с заданными в модели параметрами использования активов и производительности.
Устранение потенциальных опасностей и рисков
Решения в области безопасности технологических процессов для вашей отрасли
Защита персонала, процессов и окружающей среды остается важным аспектом любой стратегии автоматизации. Наши технологии используются в системах безопасности и важных процессах управления в различных отраслях промышленности по всему миру. Мы поможем выбрать автономную или интегрированную систему безопасности для требуемого уровня полноты безопасности (SIL) и потребностей вашего проекта.
Снижение расходов, затрат времени и рисков
Автоматизация системы управления периодическими процессами
Для разнообразных задач в рамках периодических процессов требуется гибкость и надежность управления рабочими процедурами и рецептами. Наши решения для периодических процессов разработаны с учетом ваших коммерческих целей и производственных задач.