Меньше серверов. Увеличенный жизненный цикл приложений. Улучшенная работоспособность и возможности восстановления системы. Это лишь некоторые из причин, по которым все больше промышленных предприятий выбирают виртуализацию. Однако проектирование, развертывание и обслуживание виртуальной инфраструктуры могут быть затратными, сложными и длительными процессами.
Промышленный центр обработки данных
Масштабируемый переход к виртуализации
Промышленный центр обработки данных (IDC) может существенно упростить ваш переход к виртуальной среде. Он позволяет создать архитектуру для простого горизонтального и вертикального масштабирования по мере необходимости. В его состав входит все оборудование, программное обеспечение и услуги по монтажу, необходимые для быстрого развертывания крупных сред.
Входящие в состав предложения услуги удаленной поддержки открывают доступ к технической экспертизе для поддержания эффективной работы инфраструктуры. Возможности промышленного центра обработки данных можно расширить за счет услуг управления Rockwell Automation, предполагающих удаленный мониторинг и администрирование ресурсов для надежного и стабильного функционирования.
Система VersaVirtual
Вам требуется управляемая виртуализированная инфраструктура и услуги поддержки? Новая система VersaVirtual™ поможет сократить простои. При этом для ее развертывания и обслуживания не нужны специализированные информационные и производственные ресурсы. Эта готовая к использованию гиперконвергентная (компьютеры, сети и устройства хранения) система подойдет для начальной виртуализации в управляемой среде. Эта стоечная система, поставляемая в полностью настроенном состоянии, позволяет использовать до 15 программных приложений. Вместе с системой VersaVirtual предлагаются услуги поддержки, включающие в себя удаленный мониторинг и администрирование.
Инфраструктура как услуга
Упрощение и ускорение развертывания сетевой инфраструктуры
Проектирование, развертывание и обслуживание безопасной и надежной сетевой инфраструктуры может стать трудоемкой и дорогой задачей. Упростить процесс развертывания промышленной сетевой инфраструктуры позволит модель «Инфраструктура как услуга» (IaaS, Infrastructure-as-a-Service) — единый контракт, сочетающий в себе доступ к уже готовым сетевым решениям, процесс настройки непосредственно на объекте, а также круглосуточный мониторинг и диагностику сети. Результат: удобство размещения заказа, упрощение пуско-наладочных работ, повышение стабильности сети при снижении финансовой нагрузки.
Концепция IaaS полностью гармонизирована с основными архитектурами, входящими в конвергентную общепроизводственную Ethernet-архитектуру (Converged Plantwide Ethernet, CPwE). Разработанная в партнерстве с Cisco, модель IaaS также вобрала в себя передовые технологии таких стратегических партнеров Rockwell Automation, как Microsoft и Panduit. Модель «Инфраструктура как услуга» обеспечивает оптимизацию производительности и безопасность вашей промышленной сети.