Не все компании располагают ресурсами для разработки и поддержки программы промышленного профилактического обслуживания, которая оптимизирует их операционную среду. В рамках нашего соглашения об обслуживании мы предоставляем услуги по профилактическому обслуживанию на всех ваших машинах и оборудовании предприятия.
Соглашение о профилактическом обслуживании
Сократите совокупную стоимость владения с помощью соглашения о техническом обслуживании
Наши процедуры планового технического обслуживания разрабатывались и улучшались в течение многих лет эксплуатации систем автоматизации. В ходе обслуживания выявляются возможные системные сбои, и ремонтируются или заменяются только те компоненты системы, срок эксплуатации которых закончился. Такой подход снижает издержки за счет устранения ненужного ремонта, который выполняется в рамках большинства программ профилактического обслуживания по графику.
Задачи, которые мы решаем, и продукты, которые поддерживаем
Мы помогаем следующим образом.
- Выявляются и разрешаются проблемы совместимости и взаимодействия систем, запасов ЗИП, уведомлений, исправлений и обновлений для продуктов.
- Полностью документируются результаты осмотров и рекомендации.
Мы поддерживаем следующие продукты: преобразователи частоты, программируемые логические контроллеры, системы управления перемещением, электронные интерфейсы оператора, анализаторы качества электроэнергии, сети и программное обеспечение — как для дискретных систем, так и для систем управления непрерывными процессами. На каждую единицу оборудования, на которую распространяется соглашение, также распространяется полная гарантия.