O Metrô de Dalian usa inteligência de energia para reduzir o seu uso

O Dalian Metro System reduz o uso de energia

Desafio

  • Temperaturas flutuantes e condições meteorológicas mais número de passageiros cada vez maior foram o sinal de alerta para o Metrô de Dalian buscar melhorar o controle e reduzir o consumo de energia

Soluções

  • Suíte do software FactoryTalk oferece coleta de dados e relatórios abrangentes.
  • A integração nativa com a infraestrutura de controle CompactLogix facilitou o projeto de sistema, o comissionamento e a manutenção

Resultados

  • O consumo de energia em todo o sistema de metrô foi projetado para ser reduzido em 12%
  • Como resultado, o sistema do metrô previu 2% de economia de custo por ano

O sistema integra soluções de controle e informação da Rockwell Automation para correlacionar, visualizar e compartilhar dados

Histórico

A China está procurando melhorar o transporte dos seus 1,36 bilhão de cidadãos – uma tarefa nada fácil.Nove das maiores cidades chinesas têm sistemas de metrô em toda a cidade.Outras 28 cidades estão construindo linhas de metrô ou o pretendem nos próximos cinco anos.

Localizada no sul da província de Liaoning, o principal porto marítimo de Dalian precisava de um sistema de transporte para acomodar a sua crescente população.Ônibus e trens estavam entupindo as ruas e o sobe e desce das colinas dificulta o deslocamento na cidade usando bicicleta.

O sistema de metrô atual consiste em três linhas, sendo duas subterrâneas e uma de superfície, a linha de trem ligeiro.Até 2020, eles esperam ter mais seis linhas adicionais ou linhas de expansão. Estendendo-se por 66 milhas (106 km), o sistema atual transporta mais de 100 milhões de passageiros por ano por suas 50 estações na área do metrô.

Desafio

Ao projetar o sistema de controle de automação do metrô de Dalian, os engenheiros definiram os controladores Logix como o padrão a ser usado.Os operadores precisavam de um método de controle centralizado e sofisticado para administrar eficazmente aquecimento, ventilação e ar condicionado, iluminação, sinalização de emergência, sistemas de elevador e outros componentes elétricos no sistema que atravessa a cidade.

Além disso, os sistemas baseados no Logix deram certo em outros sistemas de metrô importantes na China, incluindo Hong-Kong, Beijing, Nanjing e Tianjin.

Com um novo sistema de automação predial, os planejadores do sistema do metrô queriam reduzir os custos de energia e manter os passageiros confortáveis.A cidade de Dalian tem verões úmidos com chuvas de monções e invernos frios e secos. Assim, manter os passageiros confortáveis sem exceder o consumo de energia foi um desafio para o sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado.O sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado é responsável por 55% do total do uso de energia e o sistema de luzes, escadas rolantes, segurança e outros equipamentos elétricos respondem pelos demais custos de energia.

Os engenheiros de sistema precisavam de uma solução que estivesse ligada diretamente ao sistema de controle para ter acesso a dados precisos em nível individual em cada estação e no centro de controle de operações (CCO).

Solução

Todo o sistema de metrô de Dalian inclui mais de 50 controladores redundantes MicroLogix e CompactLogix da Allen-Bradley® com cerca de 100.000 pontos de E/S nas diferentes estações.Uma estação típica inclui dois pares de CLP como controladores de comunicação para coletar e agregar dados de diferentes dispositivos nos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, elevadores e alarme.

Para melhorar a visibilidade e coletar dados de energia úteis para tomar decisões do sistema de controle, os engenheiros aproveitaram a suíte de software FactoryTalk® da Rockwell Automation.O software FactoryTalk Historian coleta até 10.000 tags de dados dos CLP por linha.As métricas incluem temperatura da estação, umidade, concentração de dióxido de carbono e outros dados ambientais.

O software de IHM FactoryTalk View Site Edition com um servidor redundante fornece uma visão abrangente e precisa dos dados de uso de eletricidade, água, aquecimento, ventilação e ar condicionado.

“Os dados do controlador são integrados diretamente com o sistema de inteligência de energia para que os nossos operadores tenham uma visão holística nas operações do sistema de automação predial”, disse Hetong Wang, engenheiro chefe do metrô de Dalian.

Essa informação é alimentada no portal FactoryTalk VantagePoint® da Rockwell Automation, que oferece relatórios e análises avançadas dos dados do sistema de automação predial. Os dados brutos são convertidos em números em painéis partilháveis com informações que podem ser utilizadas.Relatórios de tendência desenvolvidos com essa informação permitem que os operadores configurem o sistema para que ele reaja automaticamente.Por exemplo, se o número de passageiros aumentar durante o horário de pico da tarde ou no final de um dia quente de verão, o sistema ligará o ar condicionado automaticamente, para garantir que os passageiros estejam em um ambiente fresco e confortável durante sua viagem.

Os operadores também podem ajustar manualmente qualquer um dos sistemas a partir da CCO ou de uma estação local se eles observarem uma flutuação repentina de passageiros ou se ocorrer um evento meteorológico imprevisto.

Todas as informações sobre o sistema de automação predial são monitoradas, controladas e exibidas em terminais gráficos PanelView Plus da Allen-Bradley.Agora os operadores na CCO podem monitorar os equipamentos e dispositivos elétricos até o nível da estação, permitindo a supervisão de operações de rotina e reação rápida no caso de emergências.

Resultados

Depois de implementar a suíte de software FactoryTalk sobre a arquitetura do sistema, os operadores aumentaram a visibilidade nas operações em todo o sistema.Com a capacidade de ajustar o desempenho do sistema com base no clima, passageiros e tendências, o sistema do metrô de Dalian está projetando uma redução de 12% no uso de energia, o que equivale a uma economia de custos de 2%.

“Não é só o sistema que economiza dinheiro, mas também o controle central de escadas rolantes, saídas de emergência e sinalização, significando que o sistema está mais seguro para os nossos usuários”, disse Wang.

Além disso, os passageiros desfrutam de uma experiência de transporte mais agradável com estações e trens controlados de acordo com o clima.

Para manter todo o sistema de automação predial estável e confortável para os usuários, o metrô de Dalian planeja implementar o software FactoryTalk AssetCentre.Esse software fornece um conjunto de ferramentas orientadas pelos recursos para a gestão central e segura do sistema de automação predial por todas as estações do metrô.Esse adicional também auxiliará com qualquer esforço futuro de recuperação de desastres.

Os resultados mencionados acima são específicos para uso de produtos e serviços da Rockwell Automation pelo metrô de Dalian, em conjunto com outros produtos.Os resultados específicos podem variar de um cliente para outro.

Informação sobre marca comercial:

Allen-Bradley, CompactLogix, FactoryTalk, MicroLogix, PanelView e VantagePoint são marcas comerciais da Rockwell Automation Inc.

Contato

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.