Uma decisão inteligente que os OEMs podem tomar já

Vivemos uma época empolgante na fabricação de pneus. Novos avanços na tecnologia de sensores e na Internet das Coisas (IoT) rapidamente expandiram as capacidades de “pneus inteligentes.” E a demanda global por pneus novos – e especialmente sobressalentes – deve permanecer estável ou aumentar nos próximos anos.
Ao mesmo tempo, os fabricantes de pneus devem aumentar rapidamente a capacidade de produção, encurtar os ciclos de entrega em geral, conter os custos – e manejar uma gama cada vez maior de tipos de pneus.
Para atender a essas necessidades, os fabricantes de pneus estão adotando a fabricação inteligente e iniciativas como Industry 4.0 – e exigindo máquinas com capacidade de informação que tornam possível uma Empresa Conectada.
Para os OEMs que servem a indústria, o clima de negócios atual representa uma oportunidade de crescimento sem precedentes, assim como desafios significativos. Em poucas palavras, os OEMs de pneus devem, mais rápido que nunca, obter máquinas mais inteligentes, eficientes e menores.
Tecnologias de controle e informações simultâneas podem pavimentar o caminho para equipamentos mais inteligentes que se conectam facilmente à infraestrutura de uma empresa de pneus para obter um nível extraordinário de dados operacionais.
Por exemplo, esses sensores inteligentes habilitados para IO-Link fornecem um fluxo contínuo de informações da linha de produção para monitorar o estado das máquinas e melhorar a produtividade. E a expansão das capacidades analíticas – disponível com FactoryTalk® Analytics e outras ferramentas de software – estão tornando as máquinas inteligentes ainda mais inteligentes.
A escolha de uma arquitetura de controle On-Machine para aplicar e integrar essas novas tecnologias é uma das formas mais eficientes de perceber os benefícios.
Em qualquer fábrica de pneus, o espaço no chão e em armários é muito valioso. Mesmo assim, para proteger os componentes das condições adversas, os OEMs tipicamente utilizam sistemas de controle volumosos baseados em armários. Os componentes de controle são montados ou em armários centralizados ou em caixas de passagem distribuídas a uma certa distância das máquinas.
Esses sistemas não somente consomem uma quantidade significativa de espaço – eles também apresentam uma fiação complexa que consome tempo para ser instalada e dificulta a solução de problemas.
Uma abordagem On-Machine move os controles industriais e o hardware para mais perto da aplicação ou para a própria máquina. O resultado? Dimensões reduzidas da máquina e uma arquitetura de sistema simplificada que minimiza a fiação e acelera a instalação e a manutenção.
O design On-Machine está se tornando a abordagem preferencial para OEMs que servem uma ampla gama de indústrias. E, graças a novos controles endurecidos industrialmente, o design On-Machine é agora uma alternativa viável para equipamentos instalados também em impiedosas fábricas de pneus.
Veja o controlador robusto e com grau de proteção IP67 da Allen-Bradley® Armor™ GuardLogix® e o interruptor de Ethernet industrial ArmorStratix™ 5700 da Rockwell Automation. Para ajudar os OEMs a modernizar ainda mais a instalação e manutenção das máquinas, esses componentes incluem recursos de economia de tempo – como sistemas de conexão rápida pré-configurados.
Em toda a área de produção de pneus – desde as linhas de extrusão e prensas de tratamento –, uma abordagem On-Machine pode ajudar os OEMs a projetar, desenvolver e entregar os equipamentos mais rapidamente. Para os usuários finais, uma arquitetura On-Machine é uma solução mais simples que possibilita um custo total mais baixo de propriedade – desde a instalação inicial até a resolução de problemas e substituição de equipamentos.
Veja como este OEM de máquina de fabricação de pneus usou uma solução On-Machine para otimizar a manutenção, reduzir o tempo de fiação em 20% e diminuir as dimensões da máquina em 25%.
E descubra mais sobre as soluções Rockwell Automation para OEMs e fabricantes de pneus.
Você vai participar da Expo de tecnologia de pneus (TTE) em Hannover, Alemanha, de 14 a 16 de fevereiro? Visite a Rockwell Automation na Área de Relaxamento e converse sobre os problemas da sua aplicação com nossos especialistas em pneus. Certifique-se também de participar das seguintes sessões:
Terça-feira, 14 de fevereiro: Avanços na fabricação de pneus – Parte 1
16:40 (4:40 p.m.) – Abordagem On-Machine: Benefícios para a indústria de fabricação de pneus. Apresentador: Jens Brusis
Quarta-feira, 15 de fevereiro: Programa da conferência de estratégias de negócios
16:00 (4:00 p.m.) – Pneu conectado em uma Empresa Conectada. Apresentador: Paolo Butti
Co-autoria de Paolo Butti
Gerentes de vendas para a indústria de pneus e borracha, Rockwell Automation