Trocar as partidas tradicionais por partidas suaves: Veja como calcular o ROI

Vejamos uma página do livro de operações enxutas e falemos sobre a simples ideia de uma caminhada do desperdício (waste walk).
Para aqueles que não estão familiarizados com os termos associados com as iniciativas enxutas, uma caminhada do desperdício (Gemba) é simplesmente uma visita planejada ao lugar de trabalho para observar o que está acontecendo e registrar o desperdício.
O desperdício poderia estar associado a muitos aspectos dos ambientes de produção, incluindo ineficiências do processo, excesso de transporte/movimento, defeitos, esperas, etc. A ideia é avaliar como funcionam as coisas e o que é trabalho ou energia sem valor agregado, ou seja, desperdício.
Você deve estar se perguntando como isso se relaciona com a partida de motor tradicional, então, permita-me explicar.
Quantas vezes já andou pelo chão de fábrica apenas observando a automação? A realidade é que muitas vezes focamos nas coisas óbvias associadas com o que conhecemos melhor, como a fabricação de carros ou bolachas.
Mas já parou para acompanhar o dia de uma pessoa da manutenção? As atividades da manutenção são frequentemente ignoradas ao buscar formas para reduzir o desperdício. Pense nas formas em que o desgaste dos equipamentos é tradicionalmente gerido:
- Substituição ou reparo de válvulas e cintas
- Limpeza ou substituição de filtros
- Troca de fluidos
- Lubrificação de componentes
- Limpeza geral
Agora, qual é a frequência dessas operações de manutenção preventiva tradicionais? Poderia ser reduzida ou eliminada com o uso de uma partida suave simples?
- Qual é o custo de substituir ou reparar uma válvula uma vez ao ano ou quatro vezes ao ano?
- Pense no custo de realizar atividades de manutenção preventiva quatro vezes ao ano ou 12 vezes ao ano?
- Quanto tempo é investido ajustando as cintas e os componentes da tração todo ano?
- Quanto custa substituir/refabricar uma bomba ou motor?
- Pense no impacto ambiental da gestão e eliminação de graxa/óleos/lubrificantes?
Utilizar partidas suaves nessas aplicações pode ser uma maneira fácil de reduzir o desperdício, reduzindo o tempo e custos associados com a manutenção dos equipamentos e permitindo que o pessoal da manutenção foque em outras atividades mais produtivas.
Além disso, usar uma partida suave ao invés de uma solução de partida tradicional pode ajudar a reduzir o desgaste de motores e equipamentos, reduzindo a energia fornecida ao motor durante a partida. Em muitos casos, é energia e tempo sem valor agregado.
Finalmente, ao observar uma máquina ou processo de produção industrial típica, 90% dos motores que controlam essas aplicações têm menos de 10 HP (7,5 kW) e 82% deles estão associados com bombas, ventiladores e compressores.
Para a maioria das aplicações que envolvem motores desse tamanho, as partidas suaves são o suficientemente compactas para ocupar o mesmo espaço das soluções de partida tradicionais. Então, pode obter os benefícios de uma partida suave e, ao mesmo tempo, manter a mesma dimensão.
Agora, pensemos novamente no conceito de “caminhada do desperdício”.
Procurar desperdícios relacionados com o desgaste é uma ótima forma de identificar os suportes financeiros necessários para calcular o retorno do investimento (ROI) real.
Ao se colocar no lugar do pessoal da manutenção por um dia, encontrará formas óbvias (e talvez não tão óbvias) de evitar o desperdício por meio das tecnologias de partida suave.


--ra_bio_350w350h.jpg)