Sensores inteligentes e IOT: Alinhar os Prós e Contras

Os sensores são essenciais para identificar diagnósticos básicos de máquinas e equipamentos industriais.
No entanto, o pessoal que mantém estas máquinas está próximo da aposentadoria, e uma nova força de trabalho está surgindo.
Enquanto esta nova geração está adaptada à tecnologia de fabricação em rápida evolução e seus dados, eles não estão necessariamente em sintonia com o equipamento como o pessoal experiente.
Será fundamental para o sucesso do fornecedor identificar dados contextuais para fornecer um diagnóstico mais preditivo e dados de alavancagem de toda produção da empresa.
A tecnologia de sensoriamento inteligente preenche esta necessidade, trazendo uma visão mais profunda da qualidade das máquinas industriais para ajudar as gerações de operadores atuais e futuros a otimizar os processos de manufatura.
Enquanto sensores inteligentes oferecem informações importantes em uma operação de produção, não é necessário que todos os sensores estejam adaptados à esta tecnologia. É importante saber como e quando implementar as competências de sensoriamento inteligente.
Identifique-o
Os sensores inteligentes podem ajudar a dinamizar as operações de produção que envolvem mudanças frequentes de linhas com produtos de diferentes tamanhos.
Ao invés de exigir reconfiguração manual para cada produto que chega da linha de montagem, os sensores inteligentes podem armazenar vários perfis no controlador, que podem ser direcionados para o sensor em função da necessidade para dar suporte aos diversos produtos.
Isso significa que o tempo de configuração é reduzido significativamente de vários minutos a milésimos de segundos, ajudando a otimizar sua produção flexível.
Na maioria das aplicações de produção flexível, há numerosos sensores que demandam reeducação.
E muitas vezes, a metodologia de configuração para os sensores diferem de uma família de sensores para outra.
Como resultado, há uma maior responsabilidade por parte do operador em saber/lembrar o processo exato exigido para atualizar todos os sensores.
Leva-se até uma hora para reconfigurar manualmente os sensores em uma única máquina, e embora a taxa por hora exigida para tal procedimento seja um fator importante, o elemento mais impactante é a perda no tempo de produção daquela uma hora.
Dependendo do custo do produto a ser produzido, a perda da produção pode ser de $200 mil por dia.
Adaptação a uma força de trabalho em constante mudança
Além de evitar perdas na produção, os sensores inteligentes amenizam os impactos da força de trabalho.
À medida que a força de trabalho envelhece e os operadores se aposentam, muito do conhecimento é perdido; em geral, para cada três trabalhadores que se aposentam, apenas um é contratado para substituí-los.
Operadores experientes conhecem bem suas máquinas – eles conhecem todas as idiossincrasias das máquinas e como compensá-las.
Então, conforme estes operadores mais experientes se aposentam, muito do conhecimento é perdido e a próxima geração não está necesssariamente familiarizada ou preparada para lidar com essas idiossincrasias.
Portanto, sensores mais inteligentes e ricos em diagnósticos irão beneficiar esta transição da força de trabalho.
Outro ponto menos sutil é que a funcionalidade de configuração automática de um sistema de sensor inteligente integrado reduz valores consistentes de cada sensor, que reduz erros de configuração ou problemas de produção que deveriam ocorrer quando alterações de parâmetros são realizadas manualmente por um operador – especialmente se for inexperiente.
Estes valores podem ser analisados pelo OEM para assegurar configurações ótimas para executar cada máquina
Entender o custo das configurações do sensor para as alterações de linhas, assim como as consequências de uma força de trabalho em evolução são fatores determinantes para saber se a troca para sensores inteligentes é o certo para si.
Se você não está seguro que sua fábrica está preparada para sensores inteligentes, veja nosso webinar gratuito.